This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915EVM-014:BQ77915EVM 的电流限制

Guru**** 2566965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915EVM-014, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301555/bq77915evm-014-current-limit-for-bq77915evm

器件型号:BQ77915EVM-014
主题中讨论的其他器件: BQ77915

您好、TI 团队:

我使用了 BQ77915EVM-014。

我有以下观察结果:

1.当在 PACK 连接器(J9)上连接5K 电阻并将电源电压从18V 调整为22V 及更高电压时、不会出现 OV 条件。

2.对于 PACK 连接器(J9)上的套件18VDC 和10欧姆电阻连接器,最初消耗的电流(约 1.78A)经过一段延迟时间后、显示无电流、两端为0V。

评估套件无法按预期正常工作、我认为它应该支持4A 电流、但即使对于1.5A 也不起作用。  是否有任何设置、我需要做吗?

需要帮助... 基于此 EVAL 套件、我设计了实际原理图、EVAL 套件无法按预期运行。

此致、

-Ravi

手机:9176849933