This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:状态指示灯闪烁

Guru**** 2812175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297126/bq24610-status-indicator-blinks

器件型号:BQ24610

尊敬的 TI 团队:

使用 BQ24610进行电池充电时、我们遇到了一个新问题。 我们发现、当充满电后电池继续充电10小时以上时、 连接到 STAT1 引脚的状态指示灯 LED 将闪烁。 关于这个问题、您能给我们一些建议吗?

STAT1电路如下:

对于 STAT1和 STAT2的输出状态、我们也有一些问题。BQ24610是否具有此状态闪烁机制? 充电时间超过安全计时器到期(TTC 引脚)后 STAT1和 STAT2的输出状态是什么?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您与我们联系!

    当 TTC 安全计时器到期时、器件将停止持续充电。 STAT1和 STAT2应关闭(请参阅下文)。

    您是否有 BQ24610 EVM?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    非常感谢您的回复。 但我们想知道 STAT1为什么持续获取导致 LED 闪烁的信号、以及充电器此时的状态是什么?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    我将在 BQ24610EVM 上运行10小时的测试、并了解 LED 闪烁的原因。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    发生这种行为时、您能否捕获 STAT 信号的波形和充电电流?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    以下是发生该行为时 STAT 信号的波形、黄色表示 STAT1信号、蓝色表示 STAT2信号。

    由于设备的限制、我们无法测量暂时的充电电流跳跃波形。  但是 、我们通过万用表 测量了 此时当 STAT1引脚跳变时充电电流从0跳到50mA。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    感谢您捕获波形。 我将深入研究这一点、并提供一些反馈给您。  

    您是否尝试过为其他电池充电、或使用电池仿真器来查看是否观察到相同的行为?

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    该行为 偶然发生、并且它 通常在温度为40°C 的恒温器盒中进行老化测试。 我们使用的电池参数如下:

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    感谢您提供电池参数。  

    您是否尝试过减少安全计时器数量(例如4小时)?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我们已尝试将安全时间减少到4小时、但问题仍然存在。  

    在我们今天的实验验证中、我们还发现在0 ℃ 温度下充电时、指示灯 LED   会提前闪烁、现在充电40分钟后才会闪烁。 此时、电池未充满电。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    您能否发送 BQ24610的完整原理图?  

    您的设计中是否也使用了热敏电阻、如果是、哪个?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    原理图如下:

    e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_SCH.pdf

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    您能在这里详细说明一下实施情况吗? 使用这些二极管的原因是什么?  

    我建议采用与下面原理图类似的电路、以查看额外的二极管是否对闪烁产生影响。  

    此致、  

    A·克德尔