主题中讨论的其他器件:TPS6594-Q1、 USB2ANY、 UCD90160A
您好、TI!
在连接到 Scalable PMIC GUI 时、我在与 PMIC 通信时遇到问题。
PS。
我加载了 PAMB 控制器。 将驱动程序更新为通用大容量器件。
连接 PMIC 后、端口 ACCtrl 和 ACCtrl 控制台会显示在器件管理器上。
ACCtrl 是在 GUI 中选择的默认端口。
且 EVM 上存在的测试点、即 TP1和 TP5读取到万用表上的电压为3.266V。
您能帮助我说明一下在将 EVM 与相关 GUI 进行通信时需要做哪些改动吗?
此致
哈沙