This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25600:JEITA 如何应用于 BQ25600、BQ25600D、BQ25601、BQ25601D 和 BQ25606、因为它与充电电压和充电电流相关?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25601D, BQ25600D, BQ25606, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301178/faq-bq25600-how-does-jeita-apply-to-the-bq25600-bq25600d-bq25601-bq25601d-and-bq25606-as-it-relates-to-charge-voltage-and-charge-current

器件型号:BQ25600
主题中讨论的其他器件:BQ25601DBQ25606、、BQ25601

JEITA 指南于2007年4月20日发布、旨在提高锂离子电池充电的安全性。 BQ25600、BQ25600D、BQ25601、BQ25601D 和 BQ25606充电器具有一个 TS 引脚、可与热敏电阻和电阻分压器一同使用、用于监测电池温度。 如果 TS 引脚超出数据表中指定的 T1-T5范围、则充电将暂停、直到 TS 电压恢复到 T1-T5范围内。 在 T2-T3之间、施加完全编程的充电电流和充电电压。 请注意、在本常见问题解答中、BQ25600、BQ25600D、BQ25601和 BQ25601D 将称为"I2C 充电器"。

对于所有 I2C 充电器、充电电流都可配置为在 T1-T2之间。 充电电流选项为已编程充电电流的20%和50%、由 JEITA_ISET 设置。 对于 BQ25606、充电电流是 T1-T2之间编程值的20%。 对于 I2C 充电器和 BQ25606、T3-T5之间存在完全充电电流。

对于所有 I2C 充电器、充电电压可配置在 T3-T5之间。 充电电压的选项是4.1V 充电电压调节或者设定的稳压电压、此电压由 JEITA_VSET 设定。 对于 BQ25606、T3-T5之间的充电电压固定为4.1V。 对于 I2C 充电器和 BQ25606、T1-T2之间均存在充满电电压。