This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:充电完成计时器

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300801/bq25882-top-off-timer

器件型号:BQ25882

大家好、我是一名非常新的充电器件工程师、我想知道电池充电曲线中的充电完成计时器及其功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京国

    充电完成计时器可延长收尾充电阶段(CV)。  具有低端接电流(50mA 至100mA)的解决方案将受益于此功能。

    通常、终止点为快速充电电流的10%、此功能将根据 REG07的设置提供额外充电