This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:BQ25730的电池充电器设计问题

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, BQ25730, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297178/bq25730-the-battery-charger-design-issue-for-bq25730

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-R2、BQ34Z100EVM

您好!

我们使用 BQ25730进行电池充电、而 BQ34Z100-R2用于 电量监测计、

现在、此参考设计有以下问题:

1.我们使用18650锂电池、参考 BQ25730EVM 和 BQ34Z100EVM 、我们不知道如何连接 BAT-和 PACK-、BQ25730没有 PACK-引脚;

2. 如果我们有相同的电池串联,我们可以修复 CELL_BATPRESZ 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    BQ25730 EVM 通过电池的+ve 端子连接到 VBAT、电池的-ve 端子连接到 PGND 来为电池充电。 图中没有清楚说明 BAT+、BAT-和 PACK-的功能是什么。 我的假设是、PACK-是电池组内部电池监测电路的引脚。 但是、在这种情况下、我还希望有一个 PACK+引脚、它似乎没有。 如果有一个 PACK+引脚、则您可以将 PACK+连接到 VBAT、将 PACK-连接到 PGND。 我们需要有关引脚功能的更多信息。 请参阅电池的数据表、查看 BAT-和 PACK-是否可以短路。  

    2.您能解释一下您在 CELL_BATPRESZ 上的问题吗?

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MD。

    这些图片是 EVM ( BQ25730EVM 和 BQ34Z100EVM )的屏幕截图、我们想知道如何设计 BQ25730和 BQ34Z100-R2输出、

    我们不知道 BAT+/ BAT-/ PACK-、仅电池4系列之间的相关性、我们只有 BAT+和 BAT-线。

    CELL_BATPRESZ 是 用于1-5节电池设置的选择引脚、因此如果我们可以仅使用4节串联电池进行如下设计(仅保留 R42并移除 R24/R41/R20/R21和 JP3)、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我认为屏幕截图来自电池数据表。 因此、请忽略我之前提出的评论。 您需要将电池+ve 和-ve 端子分别连接到 BAT+和 BAT-。 然后、您要将 VBAT (来自 EVM)连接到 BAT+、将 PGND (来自 EVM)连接到 PACK-。 但是、我们建议在从 VBAT 到 BAT+的路径上使用电池保护器 IC、因为我们的充电器假设电池组上有电池保护器 IC。 电池保护 IC 将如下图所示。

     

    对于 CELL_BATPRESZ、是的、您需要为4S 设计保留 R42。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    这是为了表达您对该问题的专业意见、但我们只有 BAT+和 BAT-、所以如何连接电池组-、我不知道电池组是什么-、  

    因此、请检查我们是否可以将 PACK-和 BAT-连接在一起、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我已经在之前的回复中用图表描述了 PACK-的连接位置。 如果您看不到该图、请告诉我。 不、您无法将 PACK-和 BAT-连接在一起。  

     bq34z100EVM 用户指南 还在第2.3节中介绍了如何连接 PACK-。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    您能回顾一下我们的原理图吗、 谢谢您、请检查 BAT+/ BAT-/ PACK-是否正确。

    e2e.ti.com/.../ext_2D00_bat_5F00_sch_5F00_rc3_5F00_20231201a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    这是展示电池如何连接到电量监测计和充电器的原理图。 建议添加电池保护 FET 以保护裸电芯。

    我只能查看原理图中的充电器部分,它看起来不错。 对于电量  监测计原理图、您需要让 BQ34Z100-R2支持团队进行查看、因为您可能需要将电量监测计和充电器的接地分离开来。

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MD:

    Pleaes 建议如何 识别 来自 BQ25730的通电(适配器插入)信号、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您可以通过读取寄存器21h 第7位来识别有效的适配器插入。

    此致、

    穆尼尔