This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:生成 ECC 密钥对

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300648/bq40z80-ecc-key-pair-generation

器件型号:BQ40Z80

您好!

我正在尝试确定 BQ40Z80上的 ECC 身份验证、我不知道如何生成私钥和公钥。

据我所知、bqKeyPacakger 希望接收42字节的密钥作为输入、但 TI 文档中并没有提到如何生成这些密钥。 我已经发现 opensh 可以生成这些密钥。 但当我尝试这样做的时候,我有两个问题。

首先、我不知道 BQ40Z80使用的是什么曲线。 在技术参考手册中、说明硬件支持 163位 EC-KCDSK。 但当我看什么 opensh 可以用作为曲线,它是不存在的。

其次、每当我看到在线 ECC 实现示例时、或者当我使用163位曲线生成密钥时、密钥长于42字节。

我已经阅读了所有可以找到的相关文档、但似乎没有什么可以澄清这一点。

我们将非常乐意为您提供任何有关该主题的帮助、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    请参考 e2e 论坛中此处的其他主题。  

    螺纹1
    线程2
    螺纹3
    螺纹4

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的快速回复、

    我读取了您提到的四个线程、但我没有看到生成 ECC 公钥和私钥的明确过程。 我也阅读了论坛上的其他主题、但没有找到想要的内容。  

    由于数据写入安全存储器、这是一次写入存储器、我不想启动并尝试一大堆东西、因此我没有那么多的原型可供使用。

    此致、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    内部讨论一点、根据报告、在使用 ECC 时出现了问题。  

    您是否可以尝试改用 SHA-1? 我们有一个有关常见问题解答 SHA-1程序。  

    此致、
    何塞·库索