请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143A-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5143、 LM5148、 LM5143-Q1
Hi wish to know, 交错单输出期间大约 Q 电流
我们将使用 LM5143-Q 实现40A 的最大操作和25A 的持续操作、最大输入电压高达36V、输出电压高达14.2V
我们使用两相交错,在这种交错的情况下,我们必须把 MODE 引脚连接到 GND 对吗?
那么、在这种情况下、Q 电流将是多少? ,还请告诉我们如何降低 Q 电流
此致、
A·萨尔维