请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 您好、
客户使用了 BQ27426并启用了 SMOOTH。 当他们在充满电的条件下进行测试并且温度变化超过5摄氏度(DoDatEOC Delta T)时、他们看到 RSOC 发生了变化。 它是否满足芯片行为? 我认为如果是平滑启用、RSOC 只会在开始/停止充电/放电时发生变化。 是否有办法防止该行为但不更改 DoDatEOC Delta T 阈值?
e2e.ti.com/.../ggexport.gg.csve2e.ti.com/.../log-20231207.xlsx
顺便说一下、我们 在 GUI 中发现 OpConfigB Bit3具有"RelaxRCJumpOK"、但在 TRM 中没有。 您还能说明一下 BQ27426中的特性吗? 正确吗、我们禁用它可以防止该问题?

谢谢。
阿兰