This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:BQ28Z620

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300512/bq28z620-bq28z620

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的先生/女士:
我使用的是 BiQ28Z620 EVM 板、当我读入 BQSTUDIO 时、没有显示电池百分比。
 thansks。

 Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否进行了学习循环? 如果尚未完成学习周期、则应忽略 SoC 和容量预测。

    学习周期应用手册

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我学了一个循环。 我给了电池组5V、但对于我来说、电池1p 和2p 显示非常低的电压。          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此行为最近是否开始? 您是否校准了器件?  

    您能否提供更多背景信息、了解当 VCx 引脚上连接了5伏电压时、监测计如何从学习周期中的功能转变为现在显示1mV?

    此致、
    何塞·库索