This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:完成学习循环后、电量监测计读数不正确

Guru**** 2811015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294290/bq27z561-fuel-gauge-reading-is-not-proper-after-completing-the-learning-cycle

器件型号:BQ27Z561

您好、Jose、

之前、我们观察到在放电期间电池容量达到41%时出现突然的压降百分比问题。 根据上述建议、这种突然出现的跌落百分比问题得到了解决。 现在、电池百分比在充电过程中逐渐增加、在放电期间逐渐减少。

但现在观察到以下其他问题。 (这些问题在突然出现下降百分比问题之前出现)
1、在电池放电过程中,如果我操作一段时间后再重启设备,那么重启后可以看到很大一部分的下降。
示例-电池充电至100%、我正在拔下充电电缆、让我的设备在电池下运行30分钟。 在这种情况下、30分钟后充电百分比会降低、可以看到剩余电量为80%。 但现在如果我重新启动器件、则充电值会降低、显示为66%。 重新启动周期几乎只需一分钟、在此期间我可以看到14%(80-66=14)电量降低。 这里、电荷减少取决于器件运行的时间。 之后、如果我以66%的频率再次重新启动器件、则充电无法降低、并正确显示。

2、其他观察到在放电过程中,电池充电量每70秒降低1%。 我在从100%放电至0%期间观察到相同的间隔时间。 但当达到0%时、器件仍可运行20分钟、即使仍有0%的电量。

请查看随附的 bq studio 数据、以供您参考、并告知我我们可以更改哪些其他调优参数以解决此问题。

谢谢。

e2e.ti.com/.../2023_2D00_10_2D00_05_2D00_Learning_2D00_Cycle_5F00_on_5F00_DPCC_5F00_4210_5F00_board.zipe2e.ti.com/.../registers_5F00_logs.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上问题是以下主题的延续:

    e2e.ti.com/.../4837905

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shivani:

    我不确定我是否理解第一个问题。 日志文件数据不会反映任何 SOC 跳转。 请参阅下面的

    "registers_logs.csv"文件


    2-该器件没有保护功能。 这意味着即使监测计报告0% SOC、它仍会放电、除非移除负载。 我检查了保留容量、结果为零。  

    2.1编程的 ChemID 是什么? 在 ChemID 中编程的最低电压下、电量监测计可能会报告0% SOC。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    第一个问题:
    =>提供了在学习周期中捕获的数据、因此它没有显示任何跳跃。 在薪材上刷写学习循环图像后的工作条件下会出现此问题。 让我再解释一下这个问题。 假设我的电池的当前计时状态显示为95%、并在下半个电池上继续运行器件。 半小时后、充电量降低、显示为80%。 到目前为止一切都很好。 但是、如果我现在重新启动器件、然后观察电荷值为67%。 因此、在这里可以观察到器件重启周期后电池电量下降的情况。 这意味着我们的学习循环存在一些问题。 如果在学习周期过程中出现任何配置错误、请提供建议。


    对于第二个问题:
    =>对于 Chemi、我已附加了日志文件。 请检查此信息、如果需要任何其他信息、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../8688.GPCPackage.zipe2e.ti.com/.../3312.GPCPackaged_2D00_report.zip

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    1- 如果在电池放电期间复位了电量监测计、则电量监测计无法确定电池的放电深度。

    监测计可测量电流、电压和温度。 就这么简单。 测量仪表无法测量其他任何参数。 当您重置电量监测计时、电量监测计将测量算法初始化阶段存在的电流、电压和温度、并尝试计算放电深度、随后是 FCC、RM 和 SOC。 这会导致 SOC 跳变。

    充电或放电时、请勿重置电量计。

    2-确保已平滑启用并重复放电循环几次,看看它是否变得更好。 电量监测计低估了 容量。 确保 QMax 和 FCC 在充电结束时更新。  

    此致、
    何塞·库索