This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UCC28710高压降压

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710, UCC28910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299215/ucc28710-ucc28710-high-voltage-buck

器件型号:UCC28710
主题中讨论的其他器件: UCC28910

大家好!

这是由 UCC28710组成的高压降压转换器。 UCC28710在 DCM 模式下工作。 30-150V 输入、12V/3A 输出。

1、我想知道这个频率是如何计算的。 电感值的计算是否与 CCM 下的公式相同? 如果没有、如何计算。

2 μ A 在 DCM、下、开关频率将随负载电流而变化。 它在轻负载下是否具有 PSM 模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    数据表中的反激式公式是否可用于计算降压电路? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您对 UCC28710提出查询。

    是的、对于 BUCK 电路、公式也可以为 USD。 但务必确认所选的电感器足以满足 IC 的最短导通时间要求。  

    e2e.ti.com/.../DCM-CC_5F00_CV-Buck-calculations_2800_3_2900_.pdf

    以上内容是 UCC28910的设计流程、但也应适用于 UCC28710。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的答复。  对于下图中的此 CV 控制、我有点困惑:

    1、频率将随输出电流而变化。 它们之间有什么关系? 它是成比例的吗?

    稳压、下、占空比是否会随频率变化?

    3 μ A、?电流为3A μ A 时如何确定频率范围

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢你的答复。

    1.在 CV 模式下根据控制律和方程式 P = 0.5LI^2Fsw 进行控制。 从图表的左侧向右移动(类似于负载增加)、该控制穿越频率调制和振幅调制区、然后再次进入 FM 以控制输出功率。

    2.在中间振幅调制区域中占空比将发生变化(导通时间/峰值电流变化),其中 fsw 恒定为33khz。 在该值以上、峰值电流保持恒定、频率增加(在设计允许的情况下、可达到最大允许值)。 当它达到 CC 模式时、Tdmag 作为 Fsw 的一部分保持在0.43、此时 Fsw 开始减小。

    3.我认为对于降压设计而言、36W 会很具挑战性。 但我们的想法是开始针对 AM 范围进行设计、此时已知 Fsw 并选择用于估算 IPP 的 CS 引脚最大电压。 然后从此处计算电感。  

    从此处开始、通过 V = LDI/dt 验证 Ton 和 Toff、以满足最小导通时间标准、并查看这是否可以重复优化以适应更高的开关频率。

    此致、

    哈里什