This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:验证预处理阶段是否正常工作

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123, INA169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293920/bq24123-verify-that-preconditioning-stage-is-functioning-properly

器件型号:BQ24123
主题中讨论的其他器件: INA169

我们目前正在预量产一款使用 BQ24123为2s 锂聚合物电池充电的充电器。 我们的电池具有欠压保护功能、在电压降至6V 以下时生效。 正常情况下、充电器能够复位电池上的 UVP 并正常充电。  

在一些罕见的情况下、我们发现电池芯电压降至5V (组合)。 在这种情况下、我们的充电器似乎无法恢复电池的功能。 这表现为我们的充电器上的 STAT1 LED 在关闭几次以恢复正常之前闪烁和关闭几次。

我们目前的理论是、预处理阶段可能存在设置问题。 这看起来是否是潜在的根本原因? 是否有办法验证预处理阶段是否正常工作?

当我尝试监测充电器的输出电流时、我看不到直流电流、而是看到一系列在设定充电电流条件下达到峰值的脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    感谢您与我们联系!

    我将回顾前期准备阶段、并在星期二之前收到反馈。

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    Unknown 说:
    我们目前的理论是、我们的预处理阶段可能存在设置问题。 这看起来是否是潜在的根本原因? 是否有方法验证预处理阶段是否正常工作?

    当电池电压低于 VLOW (~6V)时、您可以通过测量充电电流来验证预处理阶段是否正常工作。 一种方法是使用电源表等电池仿真器、并将电压设置为4V 或5V、然后观察充电电流。 您还可以使用放电的电池并观察充电行为。  

    当我尝试监测充电器的输出电流时、我看不到直流电流、而是看到一系列在设定充电电流条件下达到峰值的脉冲。

    [/报价]

    您如何测量这里的输出电流?

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 INA169 高侧测量电流并联监视器来测量电流、该电压可以在示波器或数据记录器上读取。

    www.ti.com/.../ina169.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过进一步的测试、我发现即使在没有将电源连接到充电器的情况下、也可以在 INA169输出上看到奇怪的脉冲行为。 在更改为不同的电流测量工具(随附 EEVBlog 的 uCurrent Board 原理图)后、我能够读取充电器的电流输出、即在电池仿真器设置为5V、335mA 电池仿真器设置为7V 时、我预计- 0.21mA 为该电流输出。

    我为这种激动而道歉。 现在我觉得预处理阶段按预期工作很舒服、对于我们看到的电池故障模式、有没有任何解释?

    在一些罕见的情况下、我们发现电池芯电压降至5V (组合)。 在这种情况下、我们的充电器似乎无法恢复电池的功能。 这表现为我们的充电器上的 STAT1 LED 在关闭几次以恢复正常之前闪烁和关闭几次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我很高兴听到预处理阶段按预期运作。  

    对于电池、您是否在不同的电池上观察到了此行为?  

    此致、  

    A·克德尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们刚刚最终确认了第二块电池上的同样行为。 我已经提交了一个更详细的帖子、标题为:

    BQ24123:是否可以调整预充电至快速充电转换电压阈值(VLOWV)?