This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:有关 BQ28Z610-R1 (电量监测计)的咨询

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300705/bq28z610-r1-inquiries-regarding-bq28z610-r1-fuel-gauge

器件型号:BQ28Z610-R1

您好、TI 专家

客户询问 BQ28Z610-R1 (电量监测计)。

目前、使用的是 BQ24292IRGER (充电器 IC)和1节电池(4.2V SDI 电池)。
客户计划使用 BQ24292IRGER 开发一种采用1S2P 布局的两节电池配置。

q1)当前使用 BQ28Z610-R1 (电量监测计)。
如果我们使用上述相同的方法开发新电池、我们是否可以继续使用当前的 BQ28Z610-R1 (电量监测计)?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您仍可以使用 BQ28z610-R1、但需要确保不超过此器件规定的最大容量。


    您必须将所有 Capacity 数据闪存参数(mAh)加倍、例如 Design Capacity、QMax 等。  

    此致、
    何塞·库索