请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5163 该电路在 Webench 电源设计器中按照以下规格设计:
输入:直流7V 至60V
输出:5V/0.2A
电路已连接。
请注意、Vin 通过无线电源传输接收线圈进行电容耦合(2200pF)并进行整流、空载大约13VDC (请参阅下面的示波器屏幕截图)。 我的线圈的经验电感约为25uH。
示波器屏幕截图上的第一个箭头对应于50mA 处的电池充电。 第二个箭头表示在100mA 充电。
我无法确定我的瞬态响应为何如此糟糕。
我的示波器屏幕截图: 
数据表的示波器屏幕截图如下:注意良好的瞬态响应。