This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38010:我的 LMR38010设计在55V 以上无法正常工作。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300040/lmr38010-my-lmr38010-design-doesn-t-seem-to-work-above-55v

器件型号:LMR38010

我正在使用 LMR38010开关设计来调节到12V。 我遇到一个问题、当我的输入电压升高到55V 以上时、开关变得不稳定并变得非常热。 低于55V、并且运行正常。

我的所有电容器的额定电压都是100V。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    您在 FSW 上的灵活性如何? 我们可以将其降低一点吗? 我还想查看您的原理图。

    此外、在布局方面、它是否具有良好的接地热连接?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew。

    我的 fsw 为300kHz (RT/SYNC 引脚上的88k7电阻器)

    PCB 布局具有一个实心接地层(顶部和底部)、可良好地连接到 EP (散热焊盘)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew。

    我有一些示波器布线、可以为您提供更多信息。

    我已尝试将 Fsw 降低至200kH、但未看到运行发生任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    嗯、波形看起来很特别... 正常。 我在那里看不到任何非常奇怪的东西。 您能否提供该设计在放大时和开始起作用前的电压下的热感图像?

    您是否尝试过任何不同的电感器?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为50V。 输出电压为12V (47R 负载)。 工作正常。

    输入电压55V。 输出电压为12V (47R 负载)。 不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    我相信您的设计具有热稳定性。 由于结温达到163C、该器件会进行热关断、然后再次开启。

    使用基于 DS 的该公式(I 估算效率=~0.85)、您只能从器件中获得大约0.19A 的电流。 鉴于电路板尺寸较小、您能否验证一下在 VIN = 55V 时可以从器件获得的最大电流量?

    您可能需要更大的 PCB (层数更多或尺寸更大)、或在 IC 上需要散热器。 此外、如果您选择使用更多的层、我建议在 IC 下方添加更多过孔。 您的板有多少层?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有出现高温情况时、器件将调节到53-54V。 但如果超过此温度、器件将变得不稳定、并且温度会迅速升高。 似乎没有任何警告说某件事将要发生。 所有波形看起来都正常。 我已经将负载电流从250mA 降低到200mA、150mA、100mA 和50mA、这 也是一样的。  我认为器件正在升温、因为它变得不稳定、与负载无关。

    是否为该器件提供了 TI 演示板? 我想看看它是否能够在输入电压高于55V (数据表显示高达80V)时真正进行调节。

    我在许多设计中使用不同的 TI 稳压器、这些稳压器都可以正常工作。

    我的 PCB 设计仅是双面设计(与数据表上的布局相同)、底层有一个接地平面连接到顶层。

    谢谢

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    它可能是一个稳定性问题。 有一个适用于2A 器件的 EVM (您需要将其换出为电路板上的 EVM)。

    https://www.ti.com/tool/LMR38020EVM

    您的电路板和 EVM 之间的主要区别在于、该 EVM 使用的电感器更小(16uH)。 RT/SYNC 引脚通过电阻器连接到 GND。

    在 VOUT 和 FB 之间还为旁路电容器留出了空间。 它没有填充、但有助于提高稳定性。 通常、您可以使用10pF 电容器来填充它。

    谢谢。

    安德鲁