This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:合并的 PD3测试失败

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300718/tps65994ae-merged-pd3-test-fail

器件型号:TPS65994AE

阅读更多信息...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我将  TPS65994BHYBGR 用于笔记本电脑 Thunderbolt 设计。 但 我找不到 P/N: TPS65994BHYBGR、因此请使用类似的 P/N。

    这里是失败测试结果。

    应该如何调整固件来应对此故障?

    TEST.TIDN.PS.SRC.03 PD :UUT 消耗的功率在发送 PS_RDY 之前的1ms 内测量,超过 pSnkStdby 最大值/ UUT 消耗的功率在 tSrcTransition 最小值总计之后超过 pSnkStdby 最大值。
    TEST.PS.SNK.01 PD :在 tSrcTransition 最小值总计之后,UUT 消耗的功率超过 pSnkStdby 最大值。

    Br、

    尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil:

      这种情况处理方式不同。  已联系当地 FAE。

     感谢您的耐心。  如果您没有收到外部跟进信息、请回复此主题。

    此致、
    克里斯