This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV713P:高于建议的 Vin

Guru**** 2502845 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294385/tlv713p-above-recommended-vin

器件型号:TLV713P

大家好、

如果客户永久操作 TLV71333PDBVR、使其高于建议的 Vin 5.5V、但低于6.5V 的绝对最大值、该怎么办? 它会缩短使用寿命吗? 您能估算出多少? 其他影响?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    它们的工作电压将超过5.5V 多远? 使用寿命可能会有所下降、具体取决于其工作电压与6.5V 绝对最大值的接近程度、但估算这种下降程度并非易事、我无法为您提供一个数字。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    该器件的绝对最大值为6V、而不是6.5V。 您在查看 TLV713P 吗? 如果您能提供更多的应用要求、也许我们可以找到适合他们应用的另一种器件。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、抱歉、您是对的、绝对最大值为6V。 问题与最大 Vin 为5.781的现有设计有关。 您能帮助评估一下这对 LDO 长期而言意味着什么吗?

    此致

    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    明白了。 我必须寻求帮助、以评估这种情况的风险等级。 我们的设计团队目前在他们的盘子上有很多东西、因此感谢您的耐心。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、您能对此进行详细了解吗? 此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我前面提到设计、估算此器件的风险等级并不容易、因为所使用的技术流程不支持通过仿真进行时基故障率估算、因此唯一的方法是使用 qual、这是一个更大的问题。  

    此致、

    尼克