This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100:询问一些 EOS 数据

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300457/bq35100-bq35100-inquiry-about-some-eos-data

器件型号:BQ35100

迪亚尔斯、

电池为 LS14500、并在 EOS 模式下运行。

1) 1)请查看下图、这些代表什么?

2)负载消耗的150mA 小于电池 SOC 的1%(几乎0.04% SOC ), SOH delta max 设置为1 ,在每个测量开始/测量停止后,它将 SOH 降低1%,

这是否会影响 EOS 数据和 EOS 检测?

3)将 SOH delta 最大值设置为0%是否可行? 这将在 gaugeStart/gaugeStop 之后使 SOH 变为0%。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marwan:

    EOS 检测脉冲计数阈值是监测计开始查看长趋势和短趋势之前的样本数。 通常、该值应设置在应用中的大约50%点、因此如果您预计应用可以持续5年、每天采集1个样本、那么您可以将脉冲阈值设置为大约900。

    EOS Relax V Hi Max 计数用于确定测量何时"不良"、这意味着负载电压高于预期的 OCV 电压。 如果加载电压高于 OCV 以实现 EOS Relax V Hi Max Counts、则我们设置 EOS BAD 标志。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您能告诉我以下问题吗?

       2)负载消耗的150mA 小于电池 SOC 的1%(几乎0.04% SOC ), SOH delta max 设置为1 ,在每个测量开始/测量停止后,它将 SOH 降低1%,

          这是否会影响 EOS 数据和 EOS 检测?

       3)将 SOH delta 最大值设置为0%是否可行? 这将在 gaugeStart/gaugeStop 之后使 SOH 变为0%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marwan:

    某些电池在 EOS 模式下、您将无法获得可靠的 SOH 数据、TRM 中对此进行了介绍。 EOS 模式主要设计用于根据移动平均值提供警报。

    您可以将差值设置为0%、但我不确定这是否合理、因为 SOH 绝不会更改-您可以将其保留为1%、不使用数据。

    此致、

    怀亚特·凯勒