This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:关断期间断电、CE 引脚行为

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, BQ76942, BQ34Z100-G1, TIDA-010030, BQ34Z100, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292644/bq34z100-g1-power-down-during-shutdown-ce-pin-behavior

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ76942TIDA-010030BQ34Z100、BQ34Z110、 BQ34110

我有关于 BQ34Z100-G1器件与 BQ76942监控器结合使用的一些问题:

我有一个设置、希望将 BQ76942监控器与 BQ34Z100-G1结合作为电池组顶部电量监测计。 一切都应该独立运行(通过 OTP 编程监视器)、我只想从电池组读取数据。 问题是如何在关断模式下降低功耗、以及电量监测计是否也允许这样做。 可以将监视器置于关断模式、该模式消耗大约1µA 的电流。 遗憾的是、电量监测计在全睡眠模式下的最低电流消耗约为30µA。  

问题1:  

监视器处于 SHUTDOWN 模式时是否可以禁用电量监测计? 我想我读过一次、电量监测计应该始终连接到电池、因为它会不时进行测量。 在参考设计 TIDA-010030中、当监视器处于关断或运输模式时、电量监测计将停用、电源将关闭。 这是一种良好且得到认可的方法吗? 或者是否应始终连接电量监测计? 我想  随着时间的推移、会耗尽一个较小的黄油电池组

问题2:

遗憾的是、数据表未包含太多有关电量监测计 CE 引脚的信息。 它也很难测试、因为 EVM 没有单独暴露该引脚。  是否可以使用此引脚(如果问题1允许)停用电量监测计、从而在监视器处于关断状态时降低功耗? 引脚的静态电流有多高、是否有电压电平可导致可用的低电平或高电平状态? 我在数据表中找不到它? (我想通过监视器上的 GPIO 来驱动这个引脚、因为数据表提到了一个可能的 GPIO 用法:可以被配置为一个由 REG18 LDO 驱动的高电平有效输出)

提前感谢您的帮助

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问 TI 工程师是否可以回答这个问题? 我们需要此信息来做出设计决策、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    很抱歉耽误你的时间。

    是的、在电量监测计处于关断状态时可以禁用电量监测计。 bq34z100是一种闪存监测计、这意味着即使不加电也可以节省存储器。 但是、电量监测计在关断期间不会有历史数据。

    2.芯片使能管脚能够在输入低电平的状态下进入 SHUTDOWN 模式。 bq34z100的硬件与 bq34z110相同、后者指定了关断电流、该硬件与下面所示的 bq34z100相同、并且涉及静态 电流。

    我不清楚您对该器件的电压电平的定义。 我认为它们应该遵循以下数据表中所述的相同值:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您目前提供的答案。  

    除问题外还有一点:可能有更详细的信息:

    问题1:

    如果电量监测计从 SHUTDOWN 模式唤醒、然后通过连接充电器直接测量更高的电池电压、那么这对充电状态精度有何影响? 那么 SOC 会跳变吗? 因为我假设通过连接充电器将我的系统从关机状态中唤醒。  

    问题2:

    是的、我是指 CE 引脚上导致 LDO 被激活或被禁用的电压阈值。 正如我所看到的、这些都没有包含在电量监测计的数据表中。 BQ34110的数据表中列出了这些值、但它们与我在 BQ34Z100上进行的测量值不匹配。 也许您在这里有一些其他信息。  

    此致

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    1.当监测计从 SHUTDOWN 模式唤醒时、SOC 的初始测量将依赖于关机前进行的测量、因此如果电压差异足够大、则可能会发生 SOC 跳变。 不过、电量监测计最终将会自校正。

    2.您能告诉我更多有关您收到测量结果的过程吗? 这将使我们能够更深入地研究这个问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我只需使用我焊接到该引脚上的小型电缆即可访问 CE 引脚。 然后、我检查了 CE 引脚处激活内部 LDO 的电压是多少、并提供2.5V 电压以找出 CE 引脚的电压阈值。 我不记得 LDO 开启或关闭的电压电平的确切位置。 我想在上它大约为1.46V、在关断时它大约为1.2V。  我记得我可以检测到迟滞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我们目前正在研究这一问题,明天我们将对此问题作出答复。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    我已联系该器件的一位硬件设计人员、了解他是否对此问题有任何见解。 我应该在星期一结束之前给你一个答复。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺