This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:接口规格4 MCU 控制信号

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301483/lm3492-interface-spec-4-mcu-control-signals

器件型号:LM3492

我想把一些 LM3492信号连接到 MCU。

数据表7.1绝对额定值 显示了 仅 COMM、DIM1、DIM2的输出电压值、

但最大输入电压会怎样呢? 是一样的吗?

而 VEN max 呢?

此外、COMM 和 IDIMn 引脚也没有输入电流值。

这些引脚可驱动哪些电流?

非常感谢您的帮助!

SIGI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siegmund:

    很抱歉、"EN"引脚在绝对最大值表中未被标注。  我持保守态度、并假设它与 COM、DIM1等类似、它们的绝对最大值为6V。  

    最大输入电压标有标记、因此我对您以前写的内容有点困惑。   

    DIM 引脚是输入、因此它们是高输入阻抗。  输入电流将非常小。   

    COM 是一个开漏引脚、内部 N-FET 的最大电阻是0.7V (VCOLL 低电平)除以5mA、其最大值为140欧姆。  该线路上的上拉电阻器将设置最大电流。  最坏的情况是绝对最大电压6V 除以140欧姆、即~43mA。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明尚未解决的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的坏,不够清楚。

    那么、EN、COMM、DIMn 的最大输入电压是多少?
    VDIM 高电平标记为1.17V 最小值、但缺少最大值。  

    规格是该函数逻辑高电平的最小值。  max 是引脚的最大工作电压或绝对最大值。  COMM 和 DIMx 引脚也是如此、其中绝对最大值为6V。  这在数据表中。   

    VEN 上升显示最大值为1、71V、但 IEN-Oper 显示的测试条件为2V、我假设施加低于5.5V 的电压是可以的吗? 是的、这高于 VEN 上升。

    电气特性未显示 COMM 的任何输入电压值。 这是一个开漏信号。  高电压由上拉电阻器和连接到的电源进行设置。  您需要确保小于绝对最大值6V。  我们已将其连接到数据表中的 Vcc。

    由于 EN、COMM、DIMn 可用于 MCU 控制、我假设应用3.3V 甚至5V 也没问题?  是的、应该没问题。

    此致!

    SIGI