This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:使用 BQ25792和 BQ25798进行电池充电。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300873/bq25792-charging-of-battery-using-bq25792-and-bq25798

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25798

请说明如何实现5A 的快速充电电流、如 IC BQ2592和 BQ25798的数据表中所述、这些数据都是在5500mA 1S 配置中实现的。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    我建议使用 FSW=750kHz 和2.2uH 电感器。  从功率平衡来看、假设输入电流限制= 3.0A、您将需要略大于4.2V * 5A/3.0A = 7V 的 VBUS。  如果远远高于 VBUS=7V、效率将下降并且封装变得太热、从而导致热调节。  

    此致、
    杰夫