This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:针对 TIDA-00173的 RCD+Z 钳位设计

Guru**** 2384940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, PMP22288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297998/ucc28711-rcd-z-clamp-design-for-tida-00173

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: PMP22288

我正在使用 TIDA-00173 参考设计指南、我看不到任何提及如何为设计选择 RCD+Z 钳位。

我想了解有关钳位组件选择的更多详细信息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IgorR:

    感谢您对 UCC28711的查询。

    最大输入电压为1200。 考虑到匝数比约为12、24V 反射电压约为288V。 初级侧上的电压为1200+288+泄漏 尖峰。 D20和 D21的钳位电压约为171V、具体取决于流入钳位的峰值电流。  

    底部 MOSFET 的额定电压为900V、通过原理图中的 D16和 D15、它实际上被钳位在700V 左右(如果顶部 MOSFET 需要更多裕度、可以对其进行调整)。 因此两个 TVS 二极管基本上钳位到1200V+171*2=1540V (为泄漏尖峰留下一些裕量)。

    D19和 D21是超快二极管(其中两个串联以处理额定电压)。

    R4和 C33需要 根据观察到的泄漏尖峰振铃进行调整。 通常、我们首先从100-500k 和470pF 到5nf 的电容之间的电阻器开始、并对系统进行调优。

    有关缓冲器电路的详细设计、请参阅以下文档。

    https://www.omicron-lab.com/fileadmin/assets/Training_and_Events/Power_Analysis_ Presentation_BirichaDigital.pdf

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harish。

    您能否也解释一下 R24 C37和 D18组件在如下所示的 VFB 信号路径中的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IgorR:

    再次感谢您提供此查询。

    理想情况下、仅需在辅助绕组和 Vs 引脚之间连接电阻分压器。 如果您的应用具有高电压输入、则有必要保护 VS 引脚并 确保该引脚免受1.2mA 最大电流的影响。

    因此、通常我们推荐以下电路来实现此目的。 有关这方面的信息、您可以参考 PMP22288。

    回到您关于上述元件要求的问题、根据我在测试此电路板时的有限经验、在不使用电容器的 VS 引脚上出现了一些问题、并将这个1000pF 电容使 Vs 上的波形稳定下来、从而能够进行更好的调节。 就进入该引脚的噪声而言、它可能存在一些布局问题。 如果布局合理、应该不需要这些元件。 您只能使用我在上面添加的原理图片段。

    此致、

    哈里什