This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:TS/MR 开关功能和 INT

Guru**** 2513435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299939/bq21080-ts-mr-switch-function-and-int

器件型号:BQ21080

尊敬的社区:

我在使用 BQ21080时遇到了一些难题。
 如果存在或不存在 VIN,则切换功能不具有相同的反应性(按下开关时向我发送中断之前的时间)。

  • 我的原理图  

  • 第一种情况: VIN 上的电源/电池连接

黄色:"按钮"网的示波器。  
蓝色:"BQ_INT"网络上的示波器。

INT 的出现速度比数据表中所述的要快... 对我来说,最小温度是300ms (这对我的应用来说是一件"好"的事情),但为什么????
"你有什么好嫉妒的 ?

  • 第二种 情况:  VIN 上无电源/电池连接

黄色:"按钮"网的示波器。  
蓝色:"BQ_INT"网络上的示波器。

  按下开关300ms 后、INT 出现。  根据数据表、功能似乎不错。
但你能说我更多关于黄色曲线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    尝试了解您的波形、时间/单位是多少? 我对 R&S 不太熟悉。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时基为50ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、您好!

    为了帮助进行故障排除、是否有可能得到寄存器转储?

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛