Other Parts Discussed in Thread: LM5117, CSD19505KTT, CSD19538Q2, CSD18536KCS
主题中讨论的其他器件: CSD19505KTT、 CSD19538Q2、 CSD18536KCS
我正在使用 LM5117、但未能向 FET 获取输出信号。
下面是由 LM5117快速计算器电子表格计算的值组成的电路图。

我已经测量了以下电压:UVLO - 2.5V、RT - 1.2V、SW - 5.3V、VCC - 7.4V、RES、0V 和 SS = 0V
以下是示波器屏幕截图 、显示了某些引脚上的行为。
保

引

分辨率

SS