请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65219 您好!
我的客户遇到了关于 TPS6521904与 AM64x 的问题。
根据 SLVAFE9应用手册、降压2输出(1.8V)连接到 DVDD1V8 (VDDSHVy)、LDO3输出(1.8V)连接到 VDDA_1V8 (VDDA_MCU)。
他们只是想知道为什么将单独的1.8V 输出用于相同的电压电源。 是否有特殊理由将它们分开?
是因为 VDDA_MCU 是模拟电源吗?
此致、
奥巴