This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577T-ADJ-NOPB 电路设计故障

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2577, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298892/lm2577t-adj-nopb-circuit-design-trouble

主题中讨论的其他器件:LM2577LM5157

大家好、我目前正在尝试设计一个电路、只接受18-28VDC 的可变电压、输出为32VDC。 我已经尝试验证了数据表中的电路计算、并提出了上面的电路、但未通过。 在之前的尝试中、由于错误、电路中发生了一些吸烟。 如果有人能够帮助我或者让这个电路设计正确、或者帮助我找到一个解决方案来实现所需的效果、我将非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    根据提供的信息、很难估计误差来自哪里。
    LM2577器件应完全能够从18V-28V 升压至32V。
    由于开关是内部的、因此存在电流限制。 您能告诉我您对此应用的最大负载要求吗?
    此外、您是否愿意分享原理图? 您已经将所有组件值绘制到了方框图中、但我只想检查电路中是否有任何其他组件。

    如果您仍处于设计此应用的早期阶段、我也推荐具有更新工艺、价格和供货情况的更新器件。
    这是 LM5157。
    https://www.ti.com/product/LM5157

    该器件还提供 EVM 板、非常适合初始测试和调试。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas、

    谢谢你的答复。 此情况下大约是每摄氏度最高0.5安培、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas、

    此电路将只接收和输出其所处系统的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的更新。
    0.5A 负载应仍在此器件的能力范围内。
    您能否分享您的设计原理图以检查是否有任何错误?
    该问题也可能与布局有关、您是否也可以分享?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas、

    唯一设计和构建的是上面值的示例电路。 您是否能发现外部组件的值有任何错误?

    谢谢!

    T·穆尔戈洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    由于该器件的开关频率为52kHz、因此我建议使用更大的电感(例如750uH)来减少电流纹波。 不过、220uH 电感器仍应支持该应用、不会导致故障。

    我不知道电感器的电流额定值、也没有找到二极管器件。 (可能是我拼错了吗?)
    您能否提供电感器电流额定值和二极管电压/电流额定值?

    电容器和电阻器看起来都可以。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas、

    电感器:(155mA)可能是问题所在

    二极管: 31DQ04 (3.3A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    是的、电感器应该是罪魁祸首。
    在输入电压最小值和最大负载的最坏情况下、流经电感器的电流将高于1A。
    如果该元件饱和、电感会减小、最终表现得像短路。
    请选择一个可以支持电流额定值的电感器。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas、

    感谢你的帮助。 我将根据这项更改重建电路、如果仍然无法正常工作、我会回来

    T·穆尔戈洛