This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:OCP 的运行?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300831/uc2844-operation-of-ocp

器件型号:UC2844

您好

它与 UC2844一起形成了 Flybeck。

UC2844的 OCP 操作是什么?

如果您提高电流、电压下降、这是正确的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    您的理解是正确的。  当 UC2844 CS > 1V 时、随着负载电流继续增加(软过载)且输出电压将下降、栅极驱动降低、这是所有 使用峰值电流模式控制的 PWM 控制器的基本特性。 通过继续增加负载进入过流模式的程度越深、输出电压下降越多、如果负载增加足够多或施加硬短路、输出电压将降至0V。

    此致、

    史蒂夫