问题:
中文:应用BQ76930作为前端来采集电芯电压,板上电芯连接如下:
VC0-VC1---cell1
VC1-VC2---cell2
vc2-vc4---cell3
VC4-VC5---电芯4
VC5B-VC6---电芯5
VC6-VC7---电芯6
VC7-VC9---电芯7
VC9-VC10--电芯8
发现一部分电池包存在上位机读取的电芯数值与实际用高精度万用表测量数值差异较大的情况,如图所示
从表中可以看出Cell1 Ω- Cell4万用表测量值和上位机读取值相近,但Cell5 Ω- Cell8两个种方式的测量值差异较大,超出了我们的规格,请问是什么原因导致这种差异?Ω
英语:使用 BQ76930来测量 电池单元的电压、并按以下方式连接电路板上的电池单元:
VC0-VC1---cell1
VC1-VC2---cell2
vc2-vc4---cell3
VC4-VC5---电芯4
VC5B-VC6---电芯5
VC6-VC7---电芯6
VC7-VC9---电芯7
VC9-VC10--电芯8
我们发现、在上部计算机读取的电池值与使用高精度万用表测量的值之间、有些电池组存在显著差异、如 上图所示。
从 图中可以看出、Cell1-Cell4万用表的测量值与上部计算机显示的测量值类似、但 Cell5-Cell8万用表的测量值与上部计算机的测量值之间的差异很大、超出了我们的规格。 造成这种差异的原因是什么?
此致、
震动。 徐