This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:引脚9和引脚10负电压问题

Guru**** 2513685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300426/lm5069-pin9-and-pin10-negative-voltage-issue

器件型号:LM5069

大家好、我的客户有一个关于 LM5069的引脚9和引脚10负电压应力的紧急问题、在短路模式下、引脚9_OUT 的最大负电压为-1.79V、最长1.22us。   pin10_gate 的最大负电压为-3.0585V、持续48ns。 您能帮助评估它是否存在风险吗?

另一个问题是、在 pin10_gate 被负电压损坏后、栅极是否会连接到 GND?  输入是否仍能够连接到 输出? 客户想知道故障状态的工作情况。

问题很紧急、希望得到详细的回复、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天将回到您的身边。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会等待您的回复、因为客户确实关心这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     引脚9_OUT 上的最大负电压为-1.79V  、 持续1.22us、引脚10_GATE 上的最大负电压为-3.0585V、持续48ns、存在风险。 这可能会 损坏器件。  绝对最大额定值如下所示。

    您应该 在 OUT 至 GND 处放置一个适当的肖特基二极管、用于在短路期间钳制负瞬态电压。  

    GATE 很可能将连接到 GND。 MOSFET 应该处于关闭状态。 功率不会从输入流向输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    在引脚9_OUT 被正电压损坏后、情况与引脚10是否相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是...