This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:使用 MCU 刷写黄金映像。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295915/bq28z610-flashing-golden-image-using-mcu

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你好、我希望你一切顺利。

我叫 Fabiano Junqueira。

我正在处理一个使用 BQ28Z610芯片和微控制器的项目。 我有一些问题、也许您可以帮我解决。 阅读有关该组件的多个文档后、我移植了部分 bq28z610_FG.c 驱动程序以在 MCU 上工作。 然而、到目前为止一切都正常、当我发送剩余的电池命令时、结果为0。 我研究并发现我必须执行电池的学习周期、在此之前、我需要找到其化合物 ID、最后、在学习周期后、我将获得黄金映像。

现在、假设我要生产大量正在开发的产品、并且无法使用 BQSTUDIO 软件保存每个芯片的信息、那么我的问题来了。 我是否可以通过我正在开发的 MCU 固件直接记录黄金映像? 您是否有任何文档可以帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮我吗? 如果我张贴在错误的地方、那么最好的问点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabiano、

    很抱歉回复延迟。 我们上周在美国度假。  

    关于首先匹配 ChemID、然后完成成功的学习周期、以及在需要时最后对监测计进行更多调优、您的理解是正确的。 例如、我们有低温补偿工具、用于/监测计是否会暴露在较低温度下、这可能会影响电池的内部电阻。  

    成功完成上述操作后、您将需要使用 BQStudio 提取黄金映像(bq.fs 文件)。 然后、您可以使用 MCU 将此文件上传到大规模生产中的每个电量监测计。  

    我们很高兴知道、BQStudio 是可用于对匹配的 ChemID 进行编程的唯一工具。 您只需执行此操作一次、因为黄金映像将包含此信息。 BQStudio 可用于其他一切、例如测试。 这是一个用于测试的极佳工具、非常易于使用。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Jos é Couso。

    我目前正在识别我的电池的化合物 ID。 但是、我的问题如下:使用 BQStudio 软件提取黄金映像后、在大规模生产期间、我需要将其刷写到我的所有器件中。 在这种情况下、在大规模生产期间、无法将 BQStudio 软件用于此闪存过程。 唯一的替代方法是在器件首次上电时使用微控制器本身来刷写黄金映像。 是否有分步指南介绍了执行刷写时所需使用的 I2C 命令?

    我希望我的问题已经清楚了。 提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabiano、

    我们没有电量监测计的分步刷写过程。 不过、我们提供了有关 bq.fs 文件格式的常见问题解答。 请参阅此 链接

    此外、请参阅此 线程对于我们之前在中推荐的第三方工具。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!