This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:SEPIC 转换器设计

Guru**** 2388120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5157-Q1, LM5156
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291257/lm5157-q1-sepic-converter-design

器件型号:LM5157-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5157、、 LM5156

TI 是否有任何关于采用 LM5157的 SEPIC 转换器的文档设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的联系。 我们有多种可用工具。
    有关 专为 SEPIC 拓扑中使用的 LM5157设计的工具、请查看 LM5157 SEPIC 快速入门计算器

    此外、如果您想要了解可用于几乎所有电源拓扑的更通用的工具、则可以了解 Power Stage Designer

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    但是、我的客户想知道如何计算值、而不仅仅是计算工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的反馈。 我找到了一份 应用手册 、其中介绍了 SEPIC 设计所需的基本计算。 此外、这是 LM5157 SEPIC 评估模块的用户指南。

    如果您已记住某些特定值并 希望获得计算帮助、请告知我。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    非常感谢。

    您能告诉我 fbw 是如何产生的吗? 这是不是真的?

    在 COMP、我不知道如何设计 R 和 C 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    不用客气。 您能否附上填写完整的快速入门计算器、借助这些值、我可以帮助您设计和说明电路的各个部件。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    这里是数据。

    请帮助我了解如何设置 FCO、Rcomp、Ccomp 和 CHF 的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的反馈。 在 FCO 中、您可以输入位于其正上方的建议带宽。

    然后、您可以使用 Rcomp/Ccomp/Chf 的计算值、并在右侧的"选定"列中输入它们。
    这应该是调整补偿环路的良好理论起点。 但实际调优应在实验室内完成、因为元件放置和 PCB 布线会影响系统的实际行为。

    要回答您之前的问题、建议的带宽最常见的计算方法有几种:
    开关频率除以10或其他值。
    或右半平面零点除以3或其他值来计算。
    或误差放大器的增益带宽积除以100或其他值。

    我希望这可以解答您的问题。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    或许在转换器中使用 frhpz 值设置作为带宽可能是更好的方法、但在环路中设置 RC 补偿的原因是什么? 不会对电路产生什么影响?

    因为我在文档中找到了 RC 环路补偿的计算公式: https://www.ti.com/lit/an/snva168e/snva168e.pdf?ts = 1700269847704 但是、我不确定不配置它可能会出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    在 COMP 引脚上设置 RC 可配置反馈环路的极点和零点。 这一操作若得当、可确保功率级的稳定性。

    否则、功率级可能不稳定、会开始振荡、最坏情况会损坏。

    另请参阅:

    开关模式电源转换器补偿变得简单

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Stefan、您好、

    好的、所以为了确保电路稳定性、我需要配置 Rcomp、Ccomp 和 CHF。

    不同的转换器是否会使用不同的求解公式?

    我是否只需遵循"如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器"文档中提供的公式来计算 Rcomp、Ccomp 和 CHF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的回复。 开始使用快速入门计算器中计算的值是一个很好的假设。
    否则、您可以使用 TI 为 LM5157-Q1发布的文档。

    但如前所述、这些是纯理论值、 实际调整应在实验室中完成、因为元件放置和 PCB 布线会影响系统的实际行为。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LIN:

    关于补偿、有一份很好的应用报告。 我认为这将有助于回答您的问题:

    开关模式电源转换器补偿变得简单

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    ​​在 Excel 中有建议的带宽值。 我是否需要将这些值设置为​​彼此较小的值?

    此外、补偿 RC 值是否应设置为小于建议值?

    最后、您能否给我讲一讲如何通过电路仿真来验证带宽是否符合设计值、补偿 RC 设置是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    如果您研究上面我建议的文档、您将会看到、为了稳定性、应该确保一个相位和增益裕度。

    建议的值存在一些差异、但这也是用户可以决定要设置的环境和裕度的因素。

    建议相位裕度大于60度、增益裕度至少为12dB。

    建议值仅为建议值。 您可以调整它们、然后在右侧的图中查看结果。

    为了检查这一点、最好是使用矢量网络分析器在实际电路板上进行测量、因为这也将捕获元件和电路板的所有寄生参数。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    因此、我们只能用 Excel 先计算初始补偿 RC、然后再进行实际测量、确认相补角和增益裕量是否合适、调整最合适的补偿 RC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vin:

    是的、这是确保系统稳定的最佳方法。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    TI 是否有任何文档可以帮助我了解如何使用 LM5156创建波特图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    本文档非常好地介绍了波特图和环路稳定性:

    开关模式电源转换器补偿变得简单

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    我知道我需要在反馈环路中添加一个电阻器、并使用该电阻器上的隔离变压器注入信号来测量波特图。

    但我想了解添加的电阻器的值是如何确定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    这取决于矢量网络分析器、范围通常为10 - 50欧姆。
    请查看所使用的测量工具、了解他们建议的内容。

    此致、

     斯特凡