This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:电池平衡

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76942EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300057/bq76942evm-cell-balancing

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我想进一步了解一下电池平衡。

我使用6节电池组进行电池5至3.8V 的放电测试、并通过连接 BQ76942EVM 开始充电。

我的期望是充电应该在所有电池中以4.2V 的电压终止、但是电池5根本没有达到4.2V。

您能解释一下我的测试方法是否正确、以及我在 BQStudio 中的设置是否正确吗?

此外、让我知道电池平衡对于充电和放电都是可行的、

此致、

拉金德拉

e2e.ti.com/.../TEST_5F00_CELL_5F00_BALANCE_5F00_RBT.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajendra、您好!

    您能否发送图片以了解如何配置 EVM、以便我可以看到分流器放置?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    感谢您的答复。  

    我们移除了外部和板载贝格连子连接电池(分流器)

    请找到所附图片以供参考。

    此致、

    拉杰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajendra、您好!

    是的、通过主机控制型电芯平衡、可在充电和放电模式下实现电芯平衡。  在电池自主平衡模式下、可以在充电和静止期间进行电池平衡。

    此外、我认为我发现了您的问题。  Vcell mode 寄存器应配置为与已连接的电池数量相匹配。  请参阅 TRM 中的第13.3.2.19节、链接为: BQ76952技术参考手册(修订版 B)(TI.com)。

    有关更多电池平衡的信息、我建议查看此应用手册: 使用 BQ769x2电池监控器进行电池平衡(修订版 A)(TI.com)。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    感谢您指出电池节数。

    是的、这样解决了问题。

    此致、

    拉杰