主题中讨论的其他器件: TPS54240EVM-605
您好
请您能否提供 TPS54240EVM-VSON 的 CE/EU 符合性声明?
产品带有 CE 标志、但 T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站、
谢谢!
克里斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
请您能否提供 TPS54240EVM-VSON 的 CE/EU 符合性声明?
产品带有 CE 标志、但 T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站、
谢谢!
克里斯
您好
您似乎表明产品符合 RoHS 标准、这很好、但它无法解决问题并引起担忧。
我们需要 CE/EU 符合性声明。 我必须解释其背后的原因:
当制造商对其产品应用 CE 时、他们有义务起草 CE/EU 符合性声明。 这是一项法律义务、在所有 CE 指令中都有明确规定。
同样、作为进口商、贸泽美国作为 TI 在欧盟代表 TI 销售产品时、有义务在我们的记录中保留 TI 的 CE/EU 符合性声明副本-因此此处要求提供 CE/EU DoC。
同样、这些义务(针对带有 CE 标志的产品的制造商和进口商)由 CE 指令针对所有带有 CE 标志的产品专门规定。
换句话说、TI 在没有技术文件和支持 CE 标志的 CE/EU 符合性声明的情况下对产品应用 CE 是非法的。
有关更多信息、您可以参考 CE 指令本身- 所有 CE 指令中都解释了制造商(和进口商)对于 CE/EU 符合性声明的法律义务、 包括 RoHS 2011/65/EU -您可以参阅 RoHS 指令2011/65/EU (访问 此处)
欧盟蓝色指南(欧盟委员会发布的关于 CE 的一般指南)中也对这些义务做了大量解释。 现已问世
对于制造商决定进行 CE 标志的所有产品、欧盟符合性声明是强制性的。
此外、也在 CE 指令和 EU 蓝指南中进行了说明、制造商(和进口商)必须在最后一次销售后的10年内遵守 CE/EU 符合性声明。
作为产品 TPS54240EVM-VSON 的 T.I. CE 标志、我们需要绘制并提供 CE/EU 符合性声明。
或者、如果 T.I.没有支持 CE 标志的证据、T.I.将需要停止对本产品应用 CE。
我期待以任何方式收到您的回复、
此致、
克里斯
NB -此处还提供了由欧盟委员会发布的6步指南页面、该页面还会说明 CE/EU 符合性声明的强制性要求-前提是这有助于:
The single-market-economic.ec.Europa.eu/.../manufacturer_en
好的、我明白了。 像这样的格式是可以的,对。TPS54240EVM-605 EU 符合性声明(DoC)
很抱歉、我不知道您所说的"连接 elena-gao@ti.com"是什么意思、或者怎么做...、以及您在写"我在本月12月份不会监控 E2E"时的意思是什么?
大家好、Chris、
我的意思是,我把我的工作电子邮件给你,你可以直接找到我,如果需要.
好消息是、我在这里刚拿到了文档。 e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_TPS54240EVM_2D00_VSON_5F00_20231207.pdf
下次网络内容刷新时将上线。
埃莱娜