This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24701:Excel 计算工具问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297008/tps24701-excel-calculate-tool-issue

器件型号:TPS24701

您好!

如果我们选择了 RETRY 函数、为什么 Excel 文件工具显示#REF! 以下参数?

e2e.ti.com/.../TPS2470x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Rev_2D00_-_847607892C67_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    让我浏览计算器、并在周四前回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek Pai:

    好的、等待检查、谢谢。

    仍然可以帮助您检查该原理图是否正确吗? 或任何改进建议、感谢您的帮助。

    e2e.ti.com/.../Oring_5F00_hotswap-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我已经对设计计算器进行了整流。  

    e2e.ti.com/.../TPS2470x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Edited.xlsx

    原理图显示负载电流为36A。一个 MOSFET 无法承载36A 的负载电流。 在所有三(3)个实例中、应并联两(2)个 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Avishek Pai:

    感谢您提供的数据、

    根据原理图上的规格、红色区域显示为负值、是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    在计算表中、TJDCMAX 为267.6 C、高于最高允许的 MOSFET 结温150 C。因此、降额的 SOA 数值为负。  

    在使用设计计算器之前、请参阅数据表设计示例、了解设计过程。