This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750和 BQ25792之间的协商问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, TPS2552, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282505/tps25750-negotiation-issue-between-tps25750-and-bq25792

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: USB-PD-CHG-EVM、TPS25792-01TPS25751

您好!

我收到了我们客户关于 TPS25750和 BQ25792之间协商问题的问询。 因此,如果您能就以下方面向我提供一些建议,我将不胜感激。

当5V/1.5A 供电器件通过原型板连接到 TPS25750D 时、处于以下状态。
似乎正在识别预期的充电器电流1.5A、但实际 USB 电源电流仅为0.5A。
- CC 引脚电压为0.964Vrms
- 0x69 TYPEC_STATE 寄存器的 Cc1PinState 为04h (检测到1.5A 广播(仅受电方))

充电器 IC BQ25792的状态如下所示。
似乎没有正确地将 TPS25750D 通过与源设备协商确定的电流值信息传输到 BQ25792。
- REG05_VINDPM_7:0的 Input_Voltage_Limit 寄存器为4.7V
- REG06_RISK 寄存器的 IINDPM_8:0为 Input_Current_Limit 500mA

此外、其他制造商生产的电源容量为15W 至30W 的某些 USB Type-C PD 交流适配器和移动电池无法协商、电源将会切断。
在检查该行为时、似乎流过的电流高于与供电器件协商确定的电流。

例如、当使用18W (9V/2A)交流适配器时、TPS25750D 的协商结果为9.00V/2.00A。
但是、充电器 IC BQ25792的状态如下所示。
- REG05_VINDPM_7:0的 Input_Voltage_Limit 寄存器为4500mV
- REG06_NDPM_8:0的 Input_Current_Limit 寄存器是2000mA 或3000mA
由于协商失败后会再次执行协商、因此根据时序推测该电流会变为2A 和3A。

您能回答以下问题吗?


问题1:
你有没有经历过这样的症状?

问题2.
TPS25750D 是否可支持1.5A Type-C 电流?

问题3:
充电器 IC BQ25792是否控制电流、以便其流过的电流不会超过协商结果?

问题4:
BQ25792 REG06_BQNDPM_8 Input_Current_Limit:0更改协商结果的当前值设置需要多长时间?

问题5.
什么因素决定 BQ25792电流流动的时序?

此外、我想通过电子邮件与您分享详细信息(bin 文件、原理图等)。
如果您有任何问题、请随时与我联系。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤

    以下是您的问题的答案:

    1、 我已在 EVM 上复制了此问题。  C 型连接的电流限制始终设置为3A、而不是根据 C 型连接状态进行更新。

     TPS25750D 确实支持1.5A Type-C 电流、但 BQ25792和 TPS25750之间的通信不正确。

    3. BQ25792是用于控制电流限制的器件、而 TPS25750D 负责决定是否更新 BQ25792

    4.在从受电方发送 PS_READY 后、立即写入 IINDPM。  延迟在10-100us 区域、

    5. TPS25750在协商受电方合约后立即更新 BQ25792的 IINDPM 和 VINDPM。  

    我认为不需要原理图或项目。  我已经能够独自重复这个问题。  我会将此错误作为一个错误提交给我们的内部组、但要修复此器件、需要相当长的准备时间。

    您的系统中是否有可以访问我们主机接口的 MCU?  如果您这么做、我可以帮助您生成一个简单的 MCU 例程来覆盖此问题。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    我已经和我们的营销团队讨论过、我们将很快发布一个引脚对引脚成本奇偶性器件、该器件将修复此错误、因此我们不太可能有资源在短期内修复此特定错误。

    您的生产时间范围是多少?

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您提供的重要信息。

    我非常惊讶于发现了一个已知的错误。
    如果您能支持我避免此错误、将会很有帮助、因为 TPS25750可通过具有 uC 的 I2Cs 总线进行配置。
    但是、当产品断电时、uC 进入挂起模式并且无法与 TPS25750通信。 与智能手机一样、即使产品关闭、也需要为电池充电。 因此、当电源因重启(运输模式释放等)而断电时、无法实现 uC 与 TPS25750之间的通信、因此很难避免此错误。
    因此、我想咨询您、但更改 bin 文件是否有避免这种情况的可能? 如果可能、我希望请您采取行动。
    更改 bin 文件的截止日期是10月31日。

    非常感谢您的快速响应。 如果您有任何问题、请随时与我联系。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    Chuck 目前不在办公室、但请期待营销部门对 Chuck 的评论作出回复。 我还在深入处理您的电子邮件。

    您的系统中是否有可访问我们主机界面的 MCU?  如果您这样做、我可以帮助您生成一个简单的 MCU 例程来覆盖此问题。

    如果这是需要的,查克可能仍然能够得到这个,当他们回来,但我不能为他们说话,因为他们可能无法做到。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Field-San:

    感谢您代表 Chuck-San 的回复。

    我们的客户正在再次考虑您建议是否将权变措施实施到 TPS25750。 那么、您能否尽快生成一个简单的 uC 例程以覆盖?

    顺便提一下、我想问您一个关于 Chuck-san 的上述 Q4和 Q5回答的问题。
    在某些情况下、使用 USB 协议分析器分析 USB 总线时、TPS25750在从源器件发送 PS_READY 之前切断电流。 这是 TPS25750更新 BQ25792的 IINDPM 和 VINDPM 之前的状态、TPS25750似乎可以灌入3A 这一默认值。
    你有没有经历过这样的症状? 另外、请告诉我有哪些权变措施。

    更改软件的截止日期为10月31日。 因此、如果可能的话、你可以代表 Chuck-San 分配一个人、这会很有帮助。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:  

    您可以使用4CC 命令'I2Cw'通过 PD 作为 I2C 直通覆盖 BQ 寄存器(请参阅以下技术参考手册的摘录):

    若要发送4CC 命令、请遵循以下顺序(适用于 I2Cw 和 I2Cr):

    顺便问一下,我想问您一个关于 Chuck-san 以上问题4和问题5答案的问题。
    在某些情况下、使用 USB 协议分析器分析 USB 总线时、TPS25750在从源器件发送 PS_READY 之前切断电流。 这是 TPS25750更新 BQ25792的 IINDPM 和 VINDPM 之前的状态、TPS25750似乎可以灌入3A 这一默认值。

    是否有此事件中 TPS25750和 BQ25792之间 I2C 流量的 PD 日志和 I2C 示波器捕获功能?  在此情况下、TPS25750+BQ25792在 PSReady 之前灌入电流的测试场景是什么? 在谈判新合同之前、是否已有 PD 合同? 源设备功能如何?  

    明天我将继续参考 I2Cw 的示例、以重新配置 BQ25792的寄存器0x05 (VINDPM)和0x06 (IINDPM)。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    感谢您代表 Chuck-San 的回复。

    请多给我一点时间,因为我正在编写一份有关您的问题的文件。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    我已经编写了一份文档来回应您的问题、因此请确认随附文件"TPS25750_TPS25750.pdf Negotiation_Issue "。
    虽然文档中没有提到、但在许多其他产品中也观察到类似的症状。

    我希望能够澄清此问题的根本原因、并且您能让我尽快在 possible.e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_Negotiation_5F00_Issue.pdf 上告诉我如何改进此问题

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:  

    此外、您能否提供客户在遇到电流消耗问题时正在使用的 JSON 配置? 我将尝试使用 USB-PD-CHG-EVM -01在末端复制它、以便我可以进一步调试它。  

    当 TPS25750在 PSReady 之前灌入电流时、TPS25750是否已经配置了 BQ25792的 IINDPM 寄存器、或者在 PSReady 之后是否发生对 IINDPM (BQ25792的寄存器0x06)的 I2C 写入? 具体来说、此时您捕获了以下内容:

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    感谢您的持续支持。

    我们的客户使用了由您的同事生成的 bin.file、而不是项目文件(.json)。 我会将该 bin 文件与您共享。
    很遗憾、我无法上传 bin 文件、因此我将文件扩展名从.bin 更改为.pdf。 使用时、请将扩展名更改为.bin。

    关于您的其他问题、我将按时间顺序对整个过程进行如下说明。

    1. TPS25750在协商完成之前将3000mA 写入 IINDPM_8:0
    2.协商结束
    3. Vbus 电压和电流增加、电流继续以2.8A 的电流流动
    4.供电设备将 PS_RDY 发送至 TPS25750
    5.供电设备将 OCP 发送至 TPS25750
    6. TPS25750将2000mA 写入 IINDPM_8:0

    如果您可以通过 EVM 重现此问题并提供权变措施、对我非常有帮助。

    e2e.ti.com/.../20230906_5F00_GPIO_5F00_CHANGE.pdf

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    很抱歉催促您、但由于截止日期已临近、您是否对此问题有任何更新、敬请告知。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    理解紧迫性后、我将立即进行测试、并应在下星期一之前获得结果。  

    如果您的端有 Aardvark、则可以尝试运行附加的批处理模式示例、了解如何设置 I2Cw 并将 BQ25792 IINDPM (寄存器0x06)重新配置为2A 或任何其他值。 您可以通过发送'I2Cr'来跟进、以确保'I2Cw'正确执行。

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

    'I2Cw'的样片批处理模式:  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/I2Cw_5F00_Configuring_5F00_BQ25792_5F00_IINDPM_5F00_Register_5F00_Example.txt

    'I2Cr'的示例批处理模式: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/I2Cr_5F00_Configuring_5F00_BQ25792_5F00_IINDPM_5F00_Register_5F00_Example.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond - San:

    感谢您提供批处理文件。

    我想确认、以防万一、但我的理解是否正确、目的是检查是否可以使用4CC 命令 I2Cw 和 I2Cr 重新配置这些命令?
    我认为在实际实施变通办法时、重新配置的时间很重要、因此我期待在星期一获得更新。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤

    Raymond 提供的4CC 命令显示了 I2C 事务,这些事务将允许外部 MCU 在 IINDPM 寄存器中进行更改以适当地设置电流限制。

    MCU 系统需要处理 I2Cs_IRQ、读取 PD 控制器的状态寄存器、确定5V/1.5A PDO 已协商、然后使用 Raymond 提供的命令更改 IINDPM 寄存器。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您提供的信息。

    您应该提到、当/I2Cm_IRQ 是从 BQ25792发送的中断信号、置为低电平时、使用时序读取 PD 控制器的状态寄存器、但 uC 不会监控/I2Cm_IRQ。 那么、还有其他方法可以检测触发器吗?

    顺便说一下、我想确认一下以防万一、您是否确实试用了示例源代码"I2B.BQ25792_IINDPM_IINDPM.txt" Cw_Configuring_ Register_Example? 似乎缺少1字节数据。
    如果有任何误解、请随时告知我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    这是我的误解。 将使用 uC 监控的信号 /I2Cs_IRQ 而不是 /I2Cm_IRQ

    我将要求我们的客户确认是否可以实施权变措施。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们需要进一步的支持、请告诉我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    大家可能比我更了解、我有以下两个问题。

    - TPS25750与 BQ25792之间的 PDO 通信问题
    -在发送设备发送 PS_RDY 信号且 TPS25750接受

    对于通信问题、我已经收到您的建议、我们的客户正在验证重新配置 BQ25792的时间是否合理。 在我得到结果后、我会与您分享这些信息。
    对于电流吸收问题、TPS25750开始灌电流所需的触发条件是什么? 请告诉我如何在 TPS25750接受从供电方器件发送的 PS_RDY 后启动受电方。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤

    我们正在研究 PS_RDY 问题、一旦我们有了明确的答案、我们就会向您回复。

    该标准要求在发出 PS_READY 之前不同步任何显著的电流、因此我们将研究如何最好地解决该问题。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您的提示回复。

    我期待尽快获得 PS_RDY 问题的最新信息、非常感谢您的合作。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    器件专家仍在研究这一点、并会在获得更多信息后给出回复。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Field-San:

    感谢您的持续支持。

    我期待收到 PS_RDY 问题的最新消息。

    顺便说一句,与 PS_RDY 问题有一个单独的咨询。
    当5V/1.5A 供电设备连接到 TPS25750时、尽管 TPS25750在 Cc1PinState 寄存器中检测到1.5A (04h)为0x69 TYPEC_STATE 寄存器、但 Input_Current_Limit 寄存器的 BQ25792的 IINDPM_8:0被写入不正确的电流信息0.5A。
    此问题是否由难以解决的 TPS25750硬件引起? 还是由于 TPS2552的可重写固件? 如果问题是由固件引起的、我认为很容易解决。 您能给我评论一下吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    PS_RDY 问题仍在我们的系统和固件团队研究中、我没有该问题的修复日期。

    对于 C 型电流问题、这是固件中的差距在近期不会修复。  客户在使用其 MCU 完成初始连接后、可以使用 I2Cw 更新 BQ 寄存器、但这是我们针对该问题提供的唯一解决方案。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您提供的信息。

    我明白、对于 Type-C 电流问题、我很期待获得有关 PS_RDY 问题的详细信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们将在研究完成后立即更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您的答复。

    响应客户的截止日期已经临近、因此如果您能够尽快更新、将会非常有帮助。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    我正在咨询我们的营销团队。  我们有一款引脚兼容的器件即将发布、该器件具有引脚兼容性、可解决您一直面临的所有问题。

    此部件将在我们进行 TPS25750固件更新之前提供。  请联系您的 FAE 以获取内部支持。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您提供的信息。

    我已经收到当地 FAE 的关于 TPS25750后续产品的信息。 我的理解是否正确、即您有计划应用永久性修复、并针对 TPS25750问题更新固件? 如果您有任何解决这些问题的计划、这将对我们非常有帮助。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤

    我们不计划对 TPS25750实施永久修复。

    所有的未来设计都应该转移到新器件上。  新器件已通过验证能够解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您提供的信息。

    我了解。

    顺便说一下、您提到已在后续产品中实施了永久修复。 那么、可以得出结论认为 PS_RDY 问题产生灌电流的根本原因是固件控制吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    如果您继续研究 PS_RDY 问题的根本原因和解决方法、对我们非常有帮助。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato-San:

    我会将这个问题转给我们的营销团队、以供他们解决。

    此致

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对遇到的困难深表歉意、并感谢您的耐心、因为我们的团队已尽力解决这些问题。 正如 Chuck 在上一篇文章中提到的、我们一直致力于发布 TPS25750 TPS25751的新副本器件。 此器件的初始版本将在下个月内推出、我们计划在2024年将完全上市。  

    TPS25751不仅可解决此问题、还包括其他下一代特性、例如液体检测和 PPS。 遗憾的是、由于团队专注于发布该新器件、我们不会介入将在 TPS25751中解决的 TPS25750的修复。 TPS25751与 TPS25750引脚对引脚兼容、因此可轻松迁移到新器件。 对这可能造成的混乱和困难深表歉意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    感谢您帮助我制作所需的材料。

    我知道我们不会引入后续产品中将涉及的 TPS25750修复。 但是、应该已经找出 TPS25750错误的根本原因、因为后续产品会修复错误。
    那么、您能否与我分享根本原因的详细信息? 我想知道 TPS25750灌入电流的触发器、尤其是关于 PS_RDY 问题。

    非常感谢您的快速响应。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于、无论所连接充电器的功能如何、TPS25750都会将 BQ 充电电流编程为3A Rp 值。 在我们的启动和测试期间从未发现此电流的原因是、我们的所有测试都使用能够提供3A 电流的 USB-C 电源和 USB-C PD。 该问题仅在连接标准 USB-C 电源时发生、该电源仅提供1.5A 且无法协商 USB-C PD 合约。 这是我们的团队在最初测试 TPS25750时未考虑到的特定测试用例。 了解了这一点后、我们就在 TPS25751中解决了该问题。  

    我们再次对这种情况造成的困惑和失望表示歉意。 TPS25751会对 TPS25750中的此物品和其他物品寻址。 TPS25751与 TPS25750引脚对引脚兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    感谢您提供详细信息。

    我了解 PS_RDY 问题的根本原因。 我的理解是否正确、即 Type-C 电流问题和 PS_RDY 问题具有相同的根本原因?
    此外、后续产品中已经修复了这些问题、但它们在技术上是如何更详细地改进的?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    对于 PS_RDY 问题、我还有一个问题。
    TPS25750在接受 PS_RDY 之前灌入电流、即使仅使用具有3A 电流能力的 USB-C PD 也是如此。 您是否未发现这种症状?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是否正确,Type-C 当前问题和 PS_RDY 问题具有相同的根本原因?

    是的、正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    感谢您的快速响应。

    请您确认以下信息吗?

    TPS25750在接受 PS_RDY 之前灌入电流、即使仅使用具有3A 电流能力的 USB-C PD 也是如此。 您是否未发现这种症状?
    此外、后续产品中已经修复了这些问题、但它们在技术上是如何更详细地改进的?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    后续产品中修复了 PS_RDY 问题、但 TPS25750中如何设计灌电流时序? 这将是我们在考虑权变措施时所需的信息。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    很抱歉匆忙、但过去的问题已经过了、如果有任何更新、请告诉我。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉响应出现延迟。 正如我提到过的、TPS25751应解决本主题中突出显示的所有问题。 该器件应在未来几周内发布在 TI.com 上、以便 您能够继续使用该新器件进行评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    我知道后续产品很快就会发布、但我想知道 TPS25750的设计方式并考虑可行的权变措施。
    我们的客户没有计划将 TPS25750替换为 TPS25751。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    通过更新 TPS25751在加电和运行期间发送给电池充电器的 I2C 写入、TPS25751中提供了 TPS25751主题中概述的项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam San:

    感谢您的答复。

    您能否告诉我们在接受 PS_RDY 之前 TPS25750灌入电流的症状导致灌电流的触发器? 我们要考虑避免这一问题的方法。

    例如,触发时间为:
    -在 TPS25750请求提供设备后
    -在 TPS25750将 VINDPM 和 IINDPM 的设置值写入 BQ25792寄存器之后

    此致、
    加藤
    *编辑和添加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤

    此问题是由 PD 控制器更新充电器的时间引起的。

    750固件会在供电方接受 PDO 请求后立即更新充电器、而不是等待发送 PS_READY 后进行更新。  TPS25751会通过等待 Type C 总线上的 PS_READY 引脚来纠正此行为、然后再更新和启用充电。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    感谢您提供详细信息。

    对于 PS_RDY 问题、除了修改固件外、是否有其他方法可以避免出现这种情况? 例如、修改 bin 文件是否有避免这种情况的可能?

    如果您能给我一些避免此问题的建议、将会非常有帮助。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    很抱歉催促您、但请告知我您是否有任何更新。
    除了更改固件之外、如果有解决此问题的方法、我们可以尝试一下、因此提出任何建议都会有所帮助。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kato:

    在本周的假期中、许多设备专家目前不在办公室。 他们将对此进行调查、并在他们返回时为您提供响应。 请相应延迟。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Field-San:

    感谢您的快速回复尽管有一个假期。

    期待下周能有任何更新。

    此致、
    加藤