This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63811:可以通过串行通信调节输出电压的电源 IC

Guru**** 2386480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300845/tps63811-power-supply-ic-that-can-adjust-output-voltage-via-serial-communication

器件型号:TPS63811

您好!

我正在寻找具有以下条件的电源 IC。

・VIN:5V
・μ A VOUT:1.8V ~ 4.5V
・IOUT:10mA ~ 20mA
・调整方法:串行通讯( I2C、SPI 等)

负载将是一个压电式蜂鸣器、并且音量将通过可变输出进行调节。 在搜索 TI 产品方面、似乎是 TPS63811。 TPS63811在额定电流和价格方面的规格稍高于规格、因此如果有替代产品、请告诉我。

谢谢。

科诺