This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922054:TPS922054参考电路信息

Guru**** 2510375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300717/tps922054-tps922054-reference-circuit-information

器件型号:TPS922054

您好!  

问题1:
TPS922054数据表中提供了参考电路图。
在我们的应用中、24V→12V 和4A 的条件完全相同、因此我们考虑尽可能使用相同的器件。 您能否提供此外设电路的 BOM 信息?

问题2.
您能否详细介绍一下 UVP 终端的使用示例?
在我们的应用中、我们只考虑恒定电流控制。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    Unknown 说:
    q1.
    TPS922054数据表中提供了参考电路图。
    在我们的应用中、24V→12V 和4A 的条件完全相同、因此我们考虑尽可能使用相同的器件。 您能否向我提供此外设电路的 BOM 信息?

    数据表中显示了元件参数。

    Unknown 说:
    Q2.
    您能否详细介绍一下 UVP 终端的使用示例?
    在我们的应用中、我们只考虑恒定电流控制。

    请参考本 [FAQ]

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    组件参数显示在数据表中。

    EVM 用户指南包含元件信息、但上面数据表中的推荐电路图没有元件信息。 您是否有可能提供该信息?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    很抱歉、我无法提供此类信息。 不过、如果需要、我可以帮助审阅原理图。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     周老师、您好!

    我了解有关电路的 BOM 信息。 我对 Q2中的 UVP 引脚有疑问。
    TPS92205x 系列可通过配置 UVP 引脚来实现恒流(CC)/恒压(CV)充电操作。 在我们的环境中、目的是执行4A 的恒流控制。 在这种≧1MΩ 下、我的理解是否正确、电阻值应设置为 R_UVP1 + R_UVP2 、以便施加到 UVP 引脚的电压不会降至1.4V 以下? 我不确定何时使用 UVP 的 CV。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    请参考本 [FAQ]

    要在完全 恒定电流控制下使用该器件(使输出电流不受 CV 模式的影响)、 您应确保(Vin_min - Vout_max)* R_UVP2 /(R_UVP1 + R_UVP2)> 1.4V。 请查看常见问题解答中的以下屏幕截图。

    此致、

    周老师