This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000T:快速充电电流问题。

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T, BQ2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299724/bq2000t-fast-charge-charging-current-question

器件型号:BQ2000T
主题中讨论的其他器件: BQ2003

我正在寻找一种完全替代的组件来取代寿命终止的组件 BQ2000T。 该 IC 元件是一个降压开关充电器控制器。 如何了解快速充电电流(Imax)? 电流是否流过 IC 引脚 SNS? 0.05/Rsns 来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiming:

    快速充电电流由 SNS 引脚上的电压检测、该电压看到相对于 GND 的 Ichrg X Rsns。

    您正在为哪种类型的电池(锂离子或镍氢电池)配置(1S、2S 等)充电?  您需要多大的充电电流?  您的最大输入电压是多少?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    镍氢电池、10节串联电池。 1.2V 每节电池。 最大充电电流为1.6A。 标称 充电电流为0.9A。 充电期间的最大电池电压可为17V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haiming:

    我建议使用 BQ2003。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 杰夫