Other Parts Discussed in Thread: TPS922055
大家好!
我的一个客户正在考虑将 TPS922055用于其新产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问:
以下常见问题解答指出、TPS922055在 UVP 电压超过1.4V 时以 CC (恒流)模式运行。
另外、器件数据表指出、当 UVP 低于1.0V 时、器件停止开关。
客户想知道当 UVP 介于1.0V 和1.4V 之间时 TPS922055的工作情况。
是 LED 开路检测迟滞吗? 因此、当 OVP 端子电 压低于1.0V 时、TPS922055停止开关、而当 OVP 端子电压 高于1.4V 时、TPS922055则恢复 CC 模式操作?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。