This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:EVM 孔和框架

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299854/tusb542-evm-hole-and-frame

器件型号:TUSB542

您好!

创建电路板是否需要数据表 P22、10.2布局示例中描述的框架(红色框架)、4个大孔(红色框架)和2个小孔?

我想知道这是否真的很必要、因为 EVM 具有相同的帧和孔。

此外、如果需要、您能否告诉我它的用途是什么?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西岩山

    图23复制自 TUSB542EVM。

    大孔用于将支架安装到 EVM 上。  

    小孔是 基准标记。 基准标记通常是被间隙区域包围的圆形焊盘或其他形状的外露铜。 它可用作自动化机器(如贴片机)的参考点、也可用作 PCB 模板对齐的参考点 、以确保组件准确地放置在电路板上。 组装过程中、这些机器使用计算机视觉系统来扫描基准标记并使用其位置对齐 PCB 和组件。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的答复。

    识别帧被用作基准标记是正确的吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西岩山

    在 PCB 面板化期间、应将基准添加到帧的各个角。 基准直径应为1mm、并带有2mm 遮罩区域。  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    您对小孔(红色框架)的回答是否正确?

    我对没有解释表示歉意。 我提到过的帧关于蓝色帧。 我用蓝色突出显示的帧也在 EVM 中作为白色帧、这对于创建基板是否必要?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西岩山

    请参阅以下说明、这有什么帮助吗?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的支持。

    此图很有用。

    我是否能够理解、是否需要套接字外形由每个人决定?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西岩山

    正确、如果要对多个单元进行表征、则需要套接字。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    你的快速支持非常有帮助。 谢谢你。

    此致、

    西井市