This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300RGRR 的启动问题

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299764/tps7a8300-startup-issue-with-tps7a8300rgrr

器件型号:TPS7A8300

您好、TI 专家!

在 TPS7A8300RGRR 设计中、我们使用外部电阻器来设置输出电压。

设计参数如下:Vbias = 5V、Vin=1.2V、Vout=0.9V、并使用外部电源来控制 TPS7A8300RGRR 的 EN

但我们发现了一个启动问题:

(__LW_AT__1 μ s 当)器件的启动顺序是 Vbias --> EN-->Vin 时,Vout 将上升到 Vin (1.2V)并保持不变,而不是0.9V,测试波形如图1所示。

(__LW_AT__2)μ s 当 器件的启动顺序是 Vbias --> Vin --> EN 时 Vout 将上升到0.9V, 启动正常, 测试波形如图2所示。

(__LW_AT__3),(__LW_AT__)1     (__LW_AT__所述,当我们加热芯片时,器件的启动顺序是 Vbias --> EN--> Vin,Vout 将上升到0.9V,启动是正常的,)1 所述的问题不会发生。

图1:

图2:

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、刘

    您能给我们发送您应用的原理图吗?  

    是否有 NR 电容器?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您帮助分析和解决此问题。

    原理图 如下。

    谢谢

    燕薇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、燕薇、  

    如果 NR 电容或 CFF 电容发生更改、启动行为是否有任何变化?

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我们尝试了两种调试解决方案  ,如下所示,但启动问题 仍然存在 

    (__LW_AT__1 μ F)将 ;电容器从10nF 更改为22nF

    (__LW_AT__2)我们 移除了 Cff 电容器。

    谢谢

    燕薇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、燕薇、

    遗憾的是、此器件似乎有定序要求、数据表中对此不清楚:

    我们通常在第5页的 ROC 表中包含 EN (MAX)= VIN、并在应用部分添加了排序。 如果不遵循时序、器件的行为将超出其表征范围。  

    由于 IC 中存在更多能量、因此该器件在加热时可能会工作。  

    最后的措施-更新数据表、使之更加清晰。  

    您是否希望我在营销中寻找一款更适合您的定序要求的器件?

    此致!

    朱利耶特