This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:VIN=6V-8.4V Vout =12v 2.5安培、负载断开后 IC 不再关闭负载

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299013/tps61288-vin-6v-8-4-v-vout-12v-2-5-ampere-ic-is-not-turning-load-again-once-load-disconnected

器件型号:TPS61288

您好!

我们使用 tps61288  

输入电压为6V-8.4V 锂电池、输出电压= 12V/2.5安培

我们已经把电路做了这样的方式,如果 Vin 下降到低于6V 的输出关闭,当高于7.4V 的输出再次出现,这是通过一个 MOSFET 在升压转换器的输出控制.

这里我们面临的问题是、当我们提高输入电压时、MOSFET 关闭、即输出断开、升压 IC 不再恢复电压。

如果我们在没有输出负载的情况下执行相同的过程、即通过2.5安的电子负载、那么输出将高于7.4并减至6V 以下。

为什么升压 IC 在我们将电压增加到8.4V 之前不让负载端的电压连接降低电压。

同时请告诉我们 EN 引脚的规格.(它的逻辑高电压,禁用低逻辑电压和最大电压)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

    您能否分享您的原理图?

    另外、我对以下描述不是很清楚。

    Unknown 说:
    我们面临的问题是、当 MOSFET 关闭时、当我们提高输入电压时、输出断开、升压 IC 不再恢复电压。

    断开 MOS 时、器件的输出电压是多少?

    如果我们在没有输出负载的情况下进行同样的过程,即通过2.5安培的电子负载,则输出高于7.4并低于6V。

    当负载始终为2.5A 时、该器件正常工作(关闭至6V 以下并在7.4V 重新启动)、对吗?

    对于 EN 规范、请参阅下面的数据表、

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于0.4v ENABLE 是低电平高于1.2V ENABLE 是高电平、但高达多高的电压? EN 引脚的最大电压是多少?

    第2个  

    让我保持精确

    我们提供6-8.4V 的输入  

    升压输出为12V、连接的负载为2.5安培。

    VIN=8.4V 输出电压=12V 负载连接2.5安培正常。

    VIN 现已从8.4V 变为6V 升压为11.70V 2.5A 正常。

    ( 通过我们的 MOSFET 机制、电压降至6V 以下的输出切断量)

    当我们再次增加电压时、升压输出没有达到12V 如果我们保持负载连接、则输出将下降。升压电压将达到6.5V 2.5安培、而电压将增加到8.4 Vout、输出电压将达到10.6V 2.5安培、另外 IC 还会发出一些可闻噪声。

    如果我们关闭并开启负载、

    基本上、如果电池已放电、然后再次充电并连接负载、升压 IC 只会在我们断开并重新连接负载之前执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

    EN 的最大电压为6V。

    当您再次增加电压时、看起来会发生变化。

    您能对 流程的波形进行测试吗?

    首选原理图。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们找到了根本原因、那就是当我们施加更大的电容值时、输出电容在连接负载时电路不会从关断状态导通。

    我们有两种设计  

    VIN=6-8.4V Vout=12V_2.5适用于100uf 电解电容、并保留3个22uf 陶瓷电容。 它在负载上开启和关闭、但如果我们增加输出电容、IC 将在连接的负载上无法工作。

    2.

    在  Vin=3-4.2V 中,Vout=5V_2.5 适用于680uf 电解电容,并保留3个22uf 陶瓷电容。 它在负载上开启和关闭、但如果我们增加输出电容、IC 将在连接的负载上无法工作。

    请帮助解决这个问题、为什么 IC 在更高的电容值下无法正常工作?

    我也会将原理图与 PCB 设计共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

    从原理图中可以看到、在6V 输入、12V 输出电压和2.5A 电流的情况下、器件没有获得足够的裕度。

    请查看计算工具。

    您可以将 Rcomp 降低到10k、以获得更稳定的环路。

     e2e.ti.com/.../1121.TPS61288-Calculation-tool.xlsx

    对于  Vin=3-4.2V Vout=5V_2.5、情况相同、您可以填写参数以查看相位和增益裕度。

    还建议将 Rcomp 减小到10k。

    PCB 看起来一切正常。

    请尝试一下、我将等待反馈。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了它,我已经改变了 Rcomp 从100k 到10k 的升压缓慢上升,最后使4.9V。

    现在、为负载提供2.5安、电流将降低并再次增加、升压电压在连接负载时下降。

    它不工作。

    计算器显示的值与我使用的值相同、那么为什么它不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是68pf 而不是680pf、这是否有区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

    1.改变 Rcomp 似乎  影响不大,对吧?

    4.9V 是否仅仅是您的输出目标? (您说的目标是5V、但我不确定)

    添加2.5A 时、您提到输出会下降、您能否检查输入电压是否也会下降以触发 UVLO 保护?

    2.用68pF 更改680pF、会对环路产生一些影响。

    关键是、我不确定您的问题是否与环路有关。

    在连接到2.5A 负载时、您是否可以拥有输入和输出波的波形?

    这可能有助于我们澄清问题。

    此致

    费格斯