This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:由锂电池供电的升压转换器

Guru**** 2502415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298990/tps61288-boost-converter-from-lithium-battery

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS61178

您好、TI!

我有一个应用需要提升锂离子电池的电压(2.7 - 4.2V)、以便为需要6V 以及高达2.5A 的负载供电。 我当时正在查看不同的升压转换器选项并找到了 TPS61288。 我想知道它是否适合我的应用、以及这是否是 TI 的最新产品。

我有两个与数据表相关的问题:

1.第9.1节展示了我可以输出高达13V 和2.3A 的电压。 这是否意味着在6V 时、我可以输出更高的电流?  

2.第10节说输入电源必须经过调节,这似乎表明用电池来提供输入电压不是一个好选择。 如果是这种情况、有什么更好的方法可以提升和调节电池的输出电压?

谢谢!

科伊莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    TPS61288正常、但它不是唯一的选择。

    此器件并不是真正的断开连接。 这意味着即使器件被禁用、输出电压也将与输入电压相同。

    如果您需要其他功能、就像真正断开连接一样、我会推荐其他器件。

    谢谢你们的问题、

    1.是。 在这种情况下、该器件的输出高达5A。

    请参阅随附的计算工具。

    e2e.ti.com/.../2514.TPS61288-Calculation-tool.xlsx

    最大输出功率取决于其电感器峰值电流。

    2、 也就是说输入 源应该是一个稳定的电压。

    接线长的电压源  在消耗电流时会波动、不是一个好选择。

    通常  需要在输入侧添加一个陶瓷旁路电容器。

    对于电池、当输入线短路时、它将是一个很好的电源、 也欢迎使用输入侧电容器。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gergus:

    感谢您的答复。  您对真正的断开转换器有什么建议吗? 这对我来说非常有帮助、因为我们不想在不需要时消耗功率。

    谢谢你的观点2. 我确实看到、在 EVM 中有一个150uF 的电容器可以消除输入波动。 我想我可以做同样的事。

    科伊莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    在您的应用中、平均输入 电流约为6A。

    TPS61178产品说明书、产品信息和支持| TI.com 可以使用、它需要一个外部 P-MOS 才能断开。  

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    我研究了 TPS61178和它的 EVM、在我看来、输入电压范围不在2.7V 到4.2V 之内、即使数据表摘要也是如此。 我是否可以完全使用 EVM、但我要根据需要调整 Vout 的电阻器、并期望电路能用于我的应用?

    非常感谢。

    科伊莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    器件的输入范围为2.7到20V。

    对于 EVM、您可以更改反馈电阻器并将其用于您的应用。

    TPS61178的开关频率和电流限制都可以调整。

    请注意、由于内部 MOS 差和输出 N-MOS、TPS61178的效率将低于 TPS61288。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的建议。 Rup 和 Rdown 值选择 Vout 的问题。 我有疑问。

    从数据表中、在我看来、VFB 为1.3V、但根据等式4、Vout (16V)= VFB x (1 + Rup/Rdown)、其中 Rup = 1M、Rdown = 80.6k、VFB 为1.192V、因此我想知道 EVM 模块中 VFB 的值是多少?

    谢谢!

    科伊莱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    TPS61288的基准通常为0.6V。

    TPS61178的电压为1.198V。

    此致、

    费格斯