This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005QEVM:连接到高输入电压(48V)时、IC 会立即熔断

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334568/lm76005qevm-ic-instantly-blown-when-connected-to-high-input-voltage-48v

器件型号:LM76005QEVM

您好

我们实际处于具有10个样本的 POC 阶段、并且我们面临同样的问题。

我们使用您的设计工具创建直流/直流转换器、并面临同样的问题。

我们有来自开关电源的电源电压48V。 但还有实验室电源10处偏差进行测试、此时2在输出电压过冲至48V 后完全短路而死亡、导致 MCF8316 (最大40V)死亡

在空载条件下、开关开启或关闭期间发生的此事件。

您在另一个描述中说、C1值越高、问题就会得到解决?
但我不清楚 C1的具体意思。

Br

安德烈

 

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    我看到您有一个阻尼电容器、但 C7没有位于正确的位置。  还要检查 C7的 ESR、它是什么?  请将 C5移至 L7的右侧。    希望这对您有所帮助、谢谢。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Thanx 快速响应。



    >我看到你有一个阻尼帽,但 C7不在正确的位置。

    您指的是纸张中的距离/位置? 在布局中、您非常接近 L

    >还要检查 C7的 ESR,它是什么?

    在模式1210上使用 X7R、但需要更改为

    100uF alu 8x8更好?

    >请将 C5移到 L7的右侧。 希望这对您有所帮助、谢谢。

    在布局中,它与工作表中的不同(序列)

    只需移动或更改为100uF ALU 还想使用 C5。

    还在 SS/TRK 上添加了一个100nF 的 C 来进行更慢的启动? 好吗? 如果不需要、我只是不填充。

    A·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    阻尼电容(CD)需要放置在不早于 L7的转换器功率级旁边。

    如果 CD 是陶瓷、则需要放置一个串联电阻器(Rd)或正如您提到的电解电容器。

    将 ALU 放置在 L7功率级输入端旁边。

    是的、放置 SS 帽也很有帮助、谢谢、安装和重新测试。

    大卫。