This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:输出振荡查询

Guru**** 2534470 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299712/tl431-output-oscillation-query

器件型号:TL431

您好!

在 TL431中、在测试期间、 当输出端作为简单的并联稳压器运行时、会观察到振荡。 我们将反馈电阻值更改为更高的值(即30k ), 对于30k 反馈电阻器,没有观察到振荡(即稳定输出)。 如何通过反馈电阻控制振荡? 我在数据表中看不到任何相同的内容。 我只知道满足稳定性要求的负载电容要求、我们严格保持了这一要求。  

谢谢。  
桑迪普。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我认为这个误差是由于 稳定性边界条件或基准电流过饱和而产生的、您是否愿意分享您的原理图和设计参数?  

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我们使用了数据表中指定的简单并联稳压器电路、其中 R1、R2为10k (也在数据表中指定)、2.2k 串联。

    例外情况是、我们在 R2上使用了10n 电容器。 是否会造成任何不稳定情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    我们不建议在 R2上使用电容器。 移除该电容器后、您是否观察到10k Ω 电阻器的误差?

    谢谢。
    约书亚