This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B10:当使用 VSET1和 VSET2引脚设置默认输出电压时、应如何连接 I2C 接口

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333508/tps6287b10-how-should-the-i2c-interface-be-connected-when-vset1-and-vset2-pins-are-used-to-set-the-default-output-voltage

器件型号:TPS6287B10

尊敬的 TI 团队:

我们计划 使用 TPS6287B10实现3.3V 输入和0.85V/10A 输出。 从数据表中、我们可以了解到 VSET1和 VSET2可以将运行输出电压设置为0.85V 、但我们不知道 此时应如何连接 I2C 接口。 您能帮助确认吗?

我们还根据数据表上的引脚定义设计了以下电路。 您能帮助检查是否有任何问题吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您要使用器件的 I2C 版本还是非 I2C 版本?

    器件中将有 SCL/SDA 引脚或 VSET3/VSET4引脚。  

    如果您想使用 I2C 版本、则可以通过控制器将引脚连接到 I2C 总线(第8.5节)。 在启动期间、VSET1和 VSET2将设置启动电压、然后在运行期间、可以使用 I2C 更改输出电压。  

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    如果我们使用  I2C 版本、并且只需要默认的0.85V 输出、那么必须使用 SDA 和 SCL 进行 I2C 通信? 如果将第3:2位设置为01b、那么 VSET[7:0]是否需要设置为14h?

    我还注意到非 I2C 版本、如果我们需要0.85V 输出、我们是否直接遵循下表中有关电路设计的建议?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以对 I2C 器件使用以下设置:

    对于低于 I2C 的设置:

    谢谢!

    此致

    斯内哈