This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:充电时 SYS 上的噪声

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332482/bq25601-noise-on-sys-while-charging

器件型号:BQ25601

大家好、

我们在 GSM 器件中使用了 BQ25601、该器件还具有射频 ASK 模块接收器、可用于与其他器件通信。  使用电池时、接收器的范围很好、但当我们连接充电器时、射频接收器的范围会显著减小。 我们发现 BQ25601 IC 的输入和输出端存在噪声。 所以我们更换了充电器、但问题仍然存在。

输入 交流 噪声如下

输出交流噪声 A 如下:

我们的设计原理图如下:

我们还使用了数据表的 PCB 布局。

请指导我们找出问题所在?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请记住、这是一个在1.5 MHz 下运行的开关模式充电器。 会有一些固有的开关噪声。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。 但是、 您可以在第一个图中看到、输入噪声的频率约为42KHz。 我发现此噪声由 BQ25601在输入中产生。 您对此有何看法? 如何取消它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此纹波可能取决于输出(电池和系统)。 请根据您的应用设计一个输入滤波器以减少输入纹波。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。 我将尝试告知结果。