您好、我评估了如下所示的不同温度测量设置。

我仅观察到0x011按预期运行、我可以看到基于输入温度的原始值变化、在所有其他配置中、我在所有温度条件下仅获得固定值。
我想澄清一下。 。 如果我要使用这些通道进行温度测量(NTC)、建议的配置是什么。
有关该主题的更多详细信息、请参考。
此致、
基什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、我评估了如下所示的不同温度测量设置。

我仅观察到0x011按预期运行、我可以看到基于输入温度的原始值变化、在所有其他配置中、我在所有温度条件下仅获得固定值。
我想澄清一下。 。 如果我要使用这些通道进行温度测量(NTC)、建议的配置是什么。
有关该主题的更多详细信息、请参考。
此致、
基什
尊敬的 Kish:
您应该能够配置通用引脚、使其与热敏电阻测量兼容。 您是否执行了此常见问题解答中列出的所有步骤? [常见问题解答] BQ76952:如何配置通用引脚、在 BQ769x2系列器件中用作热敏电阻? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
我还将包含有助于确定热敏电阻系数的链接: BQ769X2-OTP 应用软件和框架| TI.com 以及 指向校准指南: BQ769x2校准和 THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR 编程指南(修订版 A)的链接。
此致!
安德里亚
尊敬的 Andria:
感谢您发送电子邮件
13.3.2.10 Settings:Configuration:DFETOFF Pin Config 配置按照以下链接中所示的图像完成。
我期望 ADC 原始值随温度的变化而变化。
它仅在以下配置下工作
PIN_FXN1 PIN_FXN0
1 1 热敏电阻测量或通用 ADC 输入(AD)
DFETOFF 引脚配置 => 0x0B
请参阅指南以获取预期功能。
此致、
基什
尊敬的 Kish:
当您要使用 DFETOFF 进行热敏电阻测量时,只需更改不同的热敏电阻选项1:0,而不是 PIN_FXN 1:0。 我想确保您的操作正确无误。 例如、如果您要使用180K 上拉、180k 温度模型、 用于电芯温度保护的热敏电阻温度测量以及 ADC 输入或热敏电阻、则图像如下图所示:

如果要使用热敏电阻测量温度变化、请确保没有更改 PIN_FXN 1:0。
此致!
安德里亚