This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:TPS27S100APWPR:高侧、电源开关/驱动器

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997, TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301033/tps27s100-tps27s100apwpr-high-side-power-switch-driver

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件:TPS22997

您好!

我目前正在实施电源开关驱动器 TPS27S100APWPR、并将使用逻辑将输出从28V 切换为开路;EN 输入端为逻辑低电平、我期望输出端开路、EN 输入端的 H 将在输出端提供28V 电压。

问题是、当输入为低电平时、输出是否会进入开漏模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当 EN 为低电平(EN<VIL)时、输出不再直接连接到电源电压。  

    但是、无论输出上的负载是多少、都将通过输出电容保持输出电压、或通过输出电阻将输出拉至接地)。  

    由于有负载、因此输出将不会浮动。  

    如果您指的是 TPS22997中的输出放电、例如在 TPS22997中、当(EN<VIL)时、输出将在内部拉低到器件、则 TPS27S100没有内部快速输出放电功能。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您已经回答了我的问题、我只想确保当 EN 设置为低电平时、输出不会变为低电平或变为接地。

    谢谢你, Hernando。